DOCA0110ES-07

Lista de dispositivos

Descripción

La lista de dispositivos se utiliza para definir los dispositivos conectados a los puertos Ethernet o serial.

La lista de dispositivos conectados se define manualmente añadiendo dispositivos individuales.

Configuración de la lista de dispositivos en modo maestro

Para el modo maestro, el uso del puerto COM es:

  • No es obligatorio definir los dispositivos Modbus RTU en la Lista de dispositivos, pero es útil a la hora de gestionar el sistema.

  • Los dispositivos con el protocolo PowerLogicTM (SY/MAX) deben definirse en la Lista de dispositivos.

NOTA: Si no se ha definido ninguno de los protocolos, Modbus RTU está disponible como protocolo predeterminado.
NOTA: El número de dispositivos admitidos se puede visualizar utilizando el número de los dispositivos que se pueden visualizar. El tiempo de espera de respuesta se puede configurar en la página de puerto serie de la ficha Ajustes > Comunicación.
NOTA: No utilice las direcciones de esclavo en serie 1 o 16 en modo de transmisión automática en un encadenamiento tipo margarita con varios protocolos. Por ejemplo, un encadenamiento tipo margarita con algunos dispositivos que utilizan el protocolo PowerLogicTM y otros que utilizan el protocolo Modbus RTU/Jbus.

The following figure shows Link150 gateway in master mode topology:

NOTA: In specific case the maximum number of slave devices can be extended to 128 devices by using repeater.

Si ha seleccionado el modo Maestro en la página Puerto serie, siga los pasos para configurar la lista de dispositivos:

Paso

Acción

Resultado

1.

En la barra de menús del dispositivo Link150, haga clic en Ajustes.

Se abre el menú Ajustes.

2.

Desde el menú Ajustes, en el submenú Comunicación, haga clic en Lista de dispositivos.

Se muestra la página Lista de dispositivos.

3.

Seleccione el número de dispositivos que se pueden visualizar (de 16 a 128) y haga clic en Aplicar cambios.

El número de filas de la página de lista de dispositivos que se mostrará dependerá del número de dispositivos visibles que se haya seleccionado.

NOTA: La comunicación del sistema se degrada cuanto mayor es el número de dispositivos.

4.

Seleccione el Protocolo.

Selecciona el protocolo del dispositivo conectado.

5.

Escriba el Nombre del dispositivo.

Especifica el nombre del dispositivo.

6.

En el cuadro ID Local, escriba el ID local (dirección) del dispositivo esclavo en serie.

Especifica la dirección local del dispositivo.

7.

Repita los pasos del 4 al 6 hasta especificar todos los dispositivos.

Todos los dispositivos conectados quedan registrados.

8.

Haga clic en Aplicar cambios.

Se actualizan los ajustes de Lista de dispositivos.

Parámetros de la lista de dispositivos en el modo maestro

Parámetros

Descripción

Ajustes

Número de los dispositivos que se pueden visualizar

Número máximo de dispositivos visibles en la página web.

16, 32, 48, 64, 80, 96, 112 o 128

Protocolo

Selecciona el tipo de protocolo.

  • Modbus (ajuste de fábrica)

  • PowerLogic

  • JBus

Nombre de dispositivo

Indica el nombre del dispositivo esclavo.

NOTA: El nombre del dispositivo debe ser un valor exclusivo.

ID local

Link150

For serial port: 1 – 247 y 255

NOTA: El ID local debe ser un valor exclusivo.

Configuración de la lista de dispositivos en modo esclavo

El modo esclavo del puerto serie permite que dispositivos maestros serie Modbus accedan a información desde dispositivos esclavos en serie en una red TCP/IP.

The following figure shows Link150 gateway in slave mode topology:

Si ha seleccionado el modo esclavo en la página Puerto serie, siga estos pasos para configurar la lista de dispositivos:

NOTA: Antes de configurar la lista de dispositivos en modo esclavo, debe configurarse la dirección IP del dispositivo remoto en la página Puerto serie.

Paso

Acción

Resultado

1.

En la barra de menús del dispositivo Link150, haga clic en Ajustes.

Se abre el menú Ajustes.

2.

Desde el menú Ajustes, en el submenú Comunicación, haga clic en Lista de dispositivos.

Se muestra la página Lista de dispositivos.

3.

Seleccione el número de los dispositivos que se pueden visualizar (de 1 a 128) y haga clic en Aplicar.

Selects the number of viewable locations that can be used to define serial slave devices connected to the Link150 gateway.

4.

Seleccione la Conexión.

Selecciona la dirección Modbus TCP/IP que se va a asociar con el ID remoto.

5.

Escriba el Nombre del dispositivo.

Muestra el nombre del dispositivo.

6.

En el cuadro ID local, escriba el ID local (dirección) del dispositivo esclavo serie.

Especifica la dirección del dispositivo que utilizará el dispositivo maestro Modbus local para acceder al dispositivo remoto.

7.

En el cuadro ID remoto, escriba el ID remoto (dirección) del dispositivo esclavo en serie.

Especifica la dirección del esclavo en serie del dispositivo conectado de forma remota.

8.

Repita los pasos del 4 al 7 hasta especificar todos los dispositivos.

Link150

9.

Haga clic en Aplicar cambios.

Actualiza los ajustes de Lista de dispositivos.

Parámetros de la lista de dispositivos para el modo esclavo

Parámetros

Descripción

Ajustes

Número de los dispositivos que se pueden visualizar

Número máximo de dispositivos visibles en la página web.

16, 32, 48, 64, 80, 96, 112 o 128

Conexión

Selecciona la dirección Modbus TCP/IP que se va a asociar con el ID remoto.

IP de los dispositivos remotos que se han configurado en la página Puerto serie.

Nombre de dispositivo

Indica el nombre del dispositivo esclavo.

NOTA: El nombre del dispositivo debe ser un valor exclusivo.

ID local

Link150

For serial port: 1-247

NOTA: El ID local debe ser un valor exclusivo.

ID remoto

ID remoto (dirección) del dispositivo esclavo en serie conectado de forma remota.

1 – 247 y 255

NOTA: El ID remoto debe ser un valor exclusivo para la misma conexión.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?