Geräteliste
Beschreibung
Die Geräteliste wird zur Definition der Liste an Geräten verwendet, die mit dem Ethernet-Port oder dem serial-Port verbunden sind.
Die Liste aller angeschlossenen Geräte wird manuell durch das Zufügen von einzelnen Geräten definiert.
Einstellen der Master-Modus Geräteliste
Im -Modus ist die Verwendung des COM-Portes wie folgt:
-
Modbus-RTU-Geräte müssen nicht in der definiert werden, aber es hilft bei der Verwaltung des Systems.
-
PowerLogicTM Protocol (SY/MAX)-Geräte müssen in der .definiert werden
Wenn Sie -Modus auf der Seite ausgewählt haben folgen Sie diesen Schritten, um die Geräteliste einzustellen:
|
Schritt |
Aktion |
Ergebnis |
|---|---|---|
|
1. |
Klicken Sie in der -Menüleiste auf . |
Das Menü wird geöffnet. |
|
2. |
Klicken Sie im Menü im Untermenü auf . |
Die Seite „Geräteliste“ wird angezeigt. |
|
3. |
Wählen Sie die Anzahl der anzeigbaren Geräte (16 bis 128) und klicken Sie auf . |
Basierend auf der Anzahl der anzeigbaren Geräte, erscheint die Anzahl der Reihen auf der Seite der Geräteliste. HINWEIS: Die Systemkommunikation lässt nach, wenn die
Anzahl der Geräte ansteigt.
|
|
4. |
Wählen Sie das aus. |
Wählt das Protokoll des angeschlossenen Geräts. |
|
5. |
Geben Sie den n ein. |
Gibt den Gerätenamen ein. |
|
6. |
Geben Sie im Feld die lokale ID (Adresse) des seriellen Slave-Geräts ein. |
Gibt die lokale Adresse des Geräts ein. |
|
7. |
Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, bis alle Geräte eingegeben sind. |
Alle angeschlossenen Geräte werden eingegeben. |
|
8. |
Klicken Sie auf . |
Die Einstellungen der werden aktualisiert. |
Parameter der Geräteliste für Master-Modus
|
Parameter |
Beschreibung |
Einstellungen |
|---|---|---|
|
|
Die maximale Anzahl der anzeigbaren Geräte wird auf der Webseite angezeigt. |
16, 32, 48, 64, 80, 96, 112 oder 128 |
|
|
Wählt den Protokolltyp aus. |
|
|
|
Zeigt den Namen des Slave-Geräts an. |
– HINWEIS: Der
Gerätename muss eindeutig sein.
|
|
|
Die lokale Adresse des Geräts, das mit dem Link150-Gateway verbunden ist. |
Für seriellen Port: 1-247 und 255 HINWEIS: Die lokale ID muss eindeutig sein.
|
Einstellen der Slave-Modus Geräteliste
Der serielle Port Slave-Modus ermöglicht es seriellen Modbus-Master-Geräten auf Informationen von seriellen Slave-Geräten in einem TCP/IP-Netzwerk zuzugreifen.
Wenn Sie Slave-Modus auf der Seite ausgewählt haben folgen Sie diesen Schritten, um die Geräteliste einzustellen:
|
Schritt |
Aktion |
Ergebnis |
|---|---|---|
|
1. |
Klicken Sie in der -Menüleiste auf . |
Das Menü wird geöffnet. |
|
2. |
Klicken Sie im Menü im Untermenü auf . |
Die Seite „Geräteliste“ wird angezeigt. |
|
3. |
Wählen Sie die Anzahl der anzeigbaren Geräte (1 bis 128) und klicken Sie auf . |
Wählt die Anzahl der anzeigbaren Standorte, die zur Bestimmung der mit dem Link150-Gateway verbundenen seriellen Slave-Geräte verwendet werden können. |
|
4. |
Wählen Sie die |
Wählt die Modbus TCP/IP-Adressen, die mit der dezentralen ID verknüpft werden sollen. |
|
5. |
Geben Sie den n ein. |
Gibt den Gerätenamen ein. |
|
6. |
Geben Sie im Feld die lokale ID (Adresse) des seriellen Slave-Geräts ein. |
Die Adresse des Geräts, das das lokale Modbus-Master-Gerät für den Zugriff auf das dezentrale Gerät verwendet, wird eingegeben. |
|
7. |
Geben Sie im Feld die dezentrale ID (Adresse) des seriellen Slave-Geräts ein. |
Gibt die seriellen Slave-Adressen des dezentral verbundenen Geräts ein. |
|
8. |
Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7, bis alle Geräte eingegeben sind. |
Alle Zuordnungsinformationen, die für die Kommunikation von Link150-Gateway mit den dezentralen Geräten benötigt werden, werden eingegeben. |
|
9. |
Klicken Sie auf . |
Aktualisiert die Einstellungen der |
Parameter der Geräteliste für Slave-Modus
|
Parameter |
Beschreibung |
Einstellungen |
|---|---|---|
|
|
Die maximale Anzahl der anzeigbaren Geräte wird auf der Webseite angezeigt. |
16, 32, 48, 64, 80, 96, 112 oder 128 |
|
|
Wählt die Modbus TCP/IP-Adresse, die mit der dezentralen ID verknüpft werden soll. |
Die dezentralen Geräte-IPs, die auf der Seite konfiguriert wurden. |
|
|
Zeigt den Namen des Slave-Geräts an. |
– HINWEIS: Der
Gerätename muss eindeutig sein.
|
|
|
Die lokale Adresse des Geräts, das mit dem Link150-Gateway verbunden ist. |
Für seriellen Port: 1-247 HINWEIS: Die lokale ID muss eindeutig sein.
|
|
|
Die dezentrale ID (Adresse) des seriellen Slave-Geräts, das dezentral verbunden ist. |
1-247 und 255 HINWEIS: Dezentrale ID muss einen eindeutigen Wert für dieselbe Verbindung
haben.
|