DOCA0110ES-07

Configuración de IP

Descripción

Esta página permite configurar los parámetros de IP, incluidos los ajustes de IPv4, IPv6 y DNS.

Procedimiento de configuración de IP

Paso

Acción

Resultado

1

En la barra de menús del dispositivo Link150, haga clic en Ajustes.

Se abre el menú Ajustes.

2

Desde el menú Ajustes, en el submenú Comunicación, haga clic en Configuración IP.

Se muestran los ajustes de los parámetros de IP.

3

Introduzca los valores de los parámetros IPv4, IPv6 y DNS.

Introduce los valores de los parámetros IPv4, IPv6 y DNS.

4

Haga clic en Aplicar cambios.

Actualiza los ajustes de configuración de IP de la pasarela Link150.

Configuración de IPv4

Parámetro

Descripción

Ajustes

Automático

Se utiliza para seleccionar el modo de asignación de parámetros IPv4. Obtenga parámetros IPv4 automáticamente con BOOTP o DHCP.

  • DHCP (ajuste de fábrica)

  • BOOTP

Dirección IP manual

Se utiliza para escribir la dirección IP estática de la pasarela Link150.

169.254.X.Y (ajuste de fábrica)

NOTA: X e Y son el equivalente decimal de los dos últimos bytes hexadecimales de la dirección MAC del dispositivo Link150 (que figura en la etiqueta del dispositivo Link150).

Máscara de subred manual

Se utiliza para escribir la dirección de máscara de subred Ethernet IP de su red.

255.255.0.0 (ajuste de fábrica)

Pasarela predeterminada

Se utiliza para escribir la dirección IP de la pasarela (enrutador) utilizada para una comunicación de red de área extensa (WAN).

169.254.2.1 (ajuste de fábrica)

Configuración de IPv6

Parámetro

Descripción

Ajustes

Activar

Define la configuración IPv6.

Activado (ajuste de fábrica)

Dirección local del enlace IPv6

Muestra la dirección IP en formato IPv6. Puede utilizar esta dirección IP para abrir la página de inicio del Link150.

DNS

Parámetro

Descripción

Ajuste

Obtener direcciones DNS automáticamente a través de DHCP/BOOTP

Define el comportamiento dinámico de la configuración de la dirección del servidor DNS. Se utiliza para obtener la dirección IP del servidor DNS automáticamente.

NOTA: El Sistema de nombres de dominio (DNS) es el sistema de denominación para PC y dispositivos conectados a una red de área local (LAN) o Internet.

Servidor DNS primario manual

Define la dirección IPv4 del servidor DNS primario.

Servidor DNS secundario manual

Define la dirección IPv4 del servidor DNS secundario. Se utiliza para realizar una resolución DNS cuando falla la resolución con el servidor DNS primario.

Detección de dirección IP duplicada

Mientras esté conectada a la red, la pasarela Link150 publica su dirección IP. Para evitar conflictos de direcciones IP duplicadas, la pasarela Link150 utiliza el protocolo de resolución de direcciones (ARP) para ver si algún otro dispositivo de su red está utilizando la misma dirección IP. En la tabla siguiente se explica cómo la pasarela Link150 gestiona una dirección IP duplicada cuando la detecta.

Escenario de dirección IP duplicada

Escenario

Gestión de IP duplicada

Indicador LED de estado de la red

Enlace Ethernet detectado

Revierte a la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de pasarela predeterminadas. Las solicitudes de ARP se envían cada 15 segundos hasta que la dirección IP esté disponible. La pasarela Link150 utiliza la dirección IP cuando está disponible.

Rojo fijo

Cambio de dirección manual

Revierte a la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de pasarela predeterminadas. Las solicitudes de ARP se envían una vez cada 15 segundos hasta que la dirección IP esté disponible. La pasarela Link150 utiliza la dirección IP cuando está disponible.

Rojo fijo

Recibe una solicitud de ARP

Si se detecta más de una solicitud de ARP en un plazo de 10 segundos, inicie el proceso para volver a adquirir la IP.

Apagado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.