DOCA0110FR-07

Configuration IP

Description

Cette page permet de configurer les paramètres IP, y compris IPv4, IPv6 et DNS.

Procédure de configuration IP

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus Link150, cliquez sur Paramètres.

Ouvre le menu Paramètres.

2

A partir du menu Paramètres, dans le sous-menu Communication, cliquez sur Configuration IP.

Affiche les paramètres de configuration IP.

3

Renseignez les paramètres IPv4, IPv6 et DNS.

Entre les paramètres IPv4, IPv6 et DNS.

4

Cliquez sur Sauvegarder.

Met à jour les paramètres de configuration IP de la passerelle Link150.

Configuration IPv4

Paramètre

Description

Réglages

Automatique

Permet de sélectionner le mode d'affectation des paramètres IPv4. Vous pouvez obtenir automatiquement les paramètres IPv4 via le protocole BOOTP ou DHCP.

  • DHCP (réglage d'usine)

  • BOOTP

Adresse IP manuelle

Permet de saisir l'adresse IP statique de la passerelle Link150.

169.254.X.Y (réglage d'usine)

NOTE: X et Y sont les équivalents décimaux des deux derniers octets hexadécimaux de l'adresse MAC de la passerelle Link150 (inscrite sur l'étiquette du dispositif).

Masque de sous-réseau manuel

Permet de saisir l'adresse du masque de sous-réseau Ethernet IP de votre réseau.

255.255.0.0 (réglage d'usine)

Passerelle manuelle par défaut

Permet de saisir l'adresse de passerelle IP (routeur) utilisée pour la communication via un réseau étendu (WAN).

169.254.2.1 (réglage d'usine)

Configuration IPv6

Paramètre

Description

Réglages

Activer

Définit la configuration IPv6.

Activé (réglage d'usine)

Adresse de la liaison locale IPv6

Affiche l'adresse IP au format IPv6. Vous pouvez ouvrir la page d'accueil du Link150 à l'aide de cette adresse.

DNS

Paramètre

Description

Réglage

Obtenir automatiquement les adresses DNS via DHCP/BOOTP

Définit le comportement dynamique de la configuration d'adresses du serveur DNS. Permet d'obtenir automatiquement l'adresse IP à partir du serveur DNS.

NOTE: DNS (Domain Name System) est le système de dénomination des PC et dispositifs connectés à un réseau LAN ou à Internet.

Serveur DNS primaire

Définit l'adresse IPv4 du serveur DNS principal.

Serveur CNS secondaire

Définit l'adresse IPv4 du serveur DNS secondaire. Permet d'exécuter une résolution DNS lorsque la résolution avec le serveur DNS principal échoue.

Détection d'adresse IP dupliquée

Lorsque vous êtes connecté à votre réseau, la passerelle Link150 publie son adresse IP. Pour éviter des conflits dus à une adresse IP dupliquée, la passerelle Link150 utilise le protocole de résolution d'adresse (ARP) pour voir si un autre dispositif du réseau utilise la même adresse IP. Le tableau ci-après décrit la façon dont la passerelle Link150 gère une adresse IP dupliquée lorsqu'elle est détectée.

Scénario d'adresse IP dupliquée

Scénario

Procédure en cas d'adresse IP dupliquée

LED d'état du réseau

Liaison Ethernet détectée

Applique les valeurs par défaut de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de l'adresse de passerelle. Des requêtes ARP sont envoyées toutes les 15 secondes jusqu'à ce que l'adresse IP soit disponible. La passerelle Link150 utilise l'adresse IP lorsqu'elle est disponible.

Rouge fixe

Changement manuel d'adresse

Applique l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle par défaut. Des requêtes ARP sont envoyées toutes les 15 secondes jusqu'à ce que l'adresse IP soit disponible. La passerelle Link150 utilise l'adresse IP lorsqu'elle est disponible.

Rouge fixe

Réception d'une requête ARP

Si plusieurs requêtes ARP sont détectées dans les 10 secondes, lancez la procédure de réacquisition de l'adresse IP.

OFF

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.