DOCA0110ES-07

SNMP

Administradores SNMP

La pasarela Link150 es compatible con SNMP, lo que permite que un administrador de red acceda de forma remota a la pasarela Link150 con un administrador de SNMP para consultar el estado y el diagnóstico de la conexión de red de la pasarela Link150 en formato MIB-II.

Paso

Acción

Resultado

1

En la barra de menús del dispositivo Link150, haga clic en Ajustes.

Se abre el menú Ajustes.

2

Desde el menú Ajustes, en el submenú Comunicación, haga clic en SNMP.

Se muestran los parámetros de SNMP.

3

Escriba la Ubicación del sistema de SNMP.

Especifica la ubicación del sistema.

4

Escriba el nombre de la persona Contacto del sistema de SNMP.

Especifica el nombre de la persona de contacto del sistema de SNMP.

5

Seleccione el botón Configuración automática del nombre del sistema.

Se selecciona automáticamente el nombre del sistema.

6

Seleccione el botón Configuración manual del nombre del sistema para introducir el Nombre del sistema manualmente.

Se especifica el nombre del sistema.

7

Introduzca el Nombre de comunidad Get de SNMP.

Se especifica el nombre de comunidad Get.

8

Introduzca el Nombre de comunidad Set de SNMP.

Se especifica el nombre de comunidad Set.

9

Escriba la información de Comunidad Trap para configurar y capturar el nombre de la comunidad.

alert (ajuste de fábrica)

10

Escriba la dirección IP del Administrador uno de SNMP.

Especifica la dirección IP del Administrador uno de SNMP.

11

Escriba la dirección IP del Administrador dos de SNMP.

Especifica la dirección IP del administrador dos de SNMP.

12

Haga clic en Aplicar cambios.

Se actualiza y guarda la configuración de SNMP.

NOTA: Se recomienda evitar utilizar las cadenas de la comunidad predeterminadas, así como utilizar diferentes nombres de comunidad durante la instalación.

Desviaciones activadas

Desviaciones activadas le permite seleccionar cualquiera de las desviaciones siguientes, que están desactivadas de manera predeterminada:

Parámetro

Descripción

Desviación de arranque en frío

Genera una desviación cuando se enciende la pasarela Link150.

Desviación de arranque en caliente

Genera una desviación al activar SNMP.

Desviación de vínculo desconectado

Genera una desviación cuando un vínculo de comunicación de puerto Ethernet está desconectado.

Desviación de vínculo conectado

Genera una desviación cuando un vínculo de comunicación de puerto Ethernet se vuelve a conectar.

Captura de fallo de autenticación

Genera una desviación cuando un administrador de SNMP accede a la pasarela Link150 con una autenticación incorrecta.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.