DOCA0110FR-07

SNMP

Gestionnaires SNMP

La passerelle Link150 prend en charge le protocole SNMP. Un administrateur réseau peut ainsi accéder à distance à la passerelle Link150 avec un gestionnaire SNMP et vérifier l'état et les diagnostics réseau de la passerelle Link150 au format MIB-II.

Étape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus du Link150, cliquez sur Paramètres.

Ouvre le menu Paramètres.

2

Dans le sous-menu Communication du menu Paramètres, cliquez sur SNMP.

Affiche les paramètres SNMP.

3

Saisissez l'emplacement système SNMP.

Définit l'emplacement du système.

4

Saisissez le nom du contact système SNMP.

Définit le nom du contact système SNMP.

5

Sélectionnez le bouton Configuration automatique du nom du système.

Sélectionne automatiquement le nom du système.

6

Sélectionnez le bouton Configuration manuelle du nom du système pour saisir manuellement le Nom système.

Définit le nom du système.

7

Renseignez le champ Nom communauté GET pour SNMP.

Définit le nom de la communauté GET.

8

Renseignez le champ Nom communauté SET pour SNMP.

Définit le nom de la communauté SET.

9

Renseignez les informations de Communauté Trap pour configurer et dérouter le nom de communauté.

alert (réglage d'usine)

10

Entrez l'adresse IP du Gestionnaire 1 SNMP.

Définit l'adresse IP du gestionnaire SNMP 1.

11

Entrez l'adresse IP du Gestionnaire 2 SNMP.

Définit l'adresse IP du gestionnaire SNMP 2.

12

Cliquez sur Appliquer les modifications.

Met à jour et enregistre le paramètre SNMP.

NOTE: il est recommandé d'éviter les chaînes de communauté par défaut et d'utiliser des noms de communauté différents lors de l'installation.

Traps activés

L'option Traps activés vous permet de sélectionner l'un des traps suivants, qui sont désactivés par défaut :

Paramètre

Description

Trap de démarrage à froid

Génère un trap lorsque la passerelle Link150 est mise sous tension.

Trap de démarrage à chaud

Génère un trap lorsque le protocole SNMP est activé.

Trap de liaison non opérationnelle

Génère un trap en cas de déconnexion de la liaison de communication avec le port Ethernet.

Trap de liaison OK

Génère un trap lors de la reconnexion d'une liaison de communication sur le port Ethernet.

Trap d'échec d'authentification

Génère un trap lorsqu'un gestionnaire SNMP accède à la passerelle Link150 avec une authentification incorrecte.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.