访问 Link150 网页
支持的 Web 浏览器
浏览器 |
用于 Windows XP 的版本 |
用于 Windows Vista 的版本 |
用于 Windows 7 的版本 |
---|---|---|---|
Internet Explorer |
IE 8.0 |
IE9.0 |
IE 10.0 |
Firefox |
15.0 |
20.0 |
20.0 |
Chrome (recommended) |
24.0 及更新版本 |
24.0 及更新版本 |
24.0 及更新版本 |
首次访问 Link150 网页
首次访问 Link150 网页时,应配置 Link150 网关名称。
![]() |
---|
系统可用性、完整性和保密性面临潜在威胁
首次使用时,更改默认密码,以有助于防止擅自访问设备设置、控件和信息。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
首次访问 Link150 网页的过程取决于 PC 的操作系统:
-
Windows Vista、Windows 7 或更高版本操作系统
-
Windows XP 或更低版本的操作系统
-
Link150 设备有自签名安全证书,并缺省处于 HTTPS 启用模式。因此,连接到 Link150 接口时,会显示安全消息。接受之前,确认已建立与 Link150 的通讯。
-
HTTPS 重定向缺省为已启用。建议保持此设置的启用状态,以便保护 PC 与 Link150 网关之间的通讯安全。
通过配备 Windows 7, Windows Vista, or Newer Operating Systems 的 PC 进行首次访问
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
断开 PC 与局域网 (LAN) 的连接,并关闭 Wi-Fi(如有)。 |
2 |
将 PC 的 Ethernet 电缆连接至 Link150 网关或面板内部的 Ethernet 交换机。 注: 当设备转向故障预置
IP 时,应执行以下操作。
|
3 |
打开网页浏览器。 |
4 |
单击 ,则 将显示在设备列表中。注: 如果 Link150 名称未显示在 的设备列表中,则检查是否未通过路由器连接
PC Link150。
|
5 |
双击所选择的 。登录页面将在浏览器中自动打开。注:
|
6 |
输入用户名 注: 用户名和密码区分大小写。Administrator 用户名无法更改,因为它是管理员角色的缺省用户名。
|
7 |
如要更改缺省密码,请单击管理员用户名下方的 。然后便会显示“密码修改”页。 |
8 |
输入 、 和 ,然后单击 。 |
9 |
如要找到 Link150-XXYYZZ,请选择 菜单,转到 子菜单,然后将 切换键切换为开。所选 Link150-XXYYZZ 的 RS485 LED 将按照亮起 1 秒钟然后熄灭 1 秒钟的方式(测试模式)闪烁 15 秒钟。 |
10 |
如要命名 Link150 网关名称。 ,请选择 菜单,转到 子菜单,单击 ,转到 ,然后在 框中输入 ,然后单击 ,以设置 |
11 |
将 Link150 名称写入空白的设备名称标签上,遮住现有标签。 |
-
当 link150 网关因为重复 IP 检出或因为其他状况而转至故障预置 IP 时,应遵循以下操作。
-
XXYYZZ 是十六进制 MAC 地址的最后 3 个字节。
-
如果 DPWS 没有被启用,应检查防火墙设置。
首次访问配备 Windows XP 或较早操作系统的 PC
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
断开本地 PC 与所有网络(局域网)的连接,并关闭 Wi-Fi(如有)。 |
2 |
将 PC 的 Ethernet 电缆连接至 Link150 网关。 注: 当设备转向故障预置
IP 时,应执行以下操作。
|
3 |
启动 Internet Explorer 8、Mozilla Firefox 15、Chrome 24(或更新版本)。 注: PC 会自动使用缺省
IP 地址 169.254.#.#(#=0–255) 和缺省子网掩码
255.255.0.0。
|
4 |
在地址文本框中,输入 示例:对于十进制 MAC 地址为 00-B0-D0-86-BB-F7 or 0-176-208-134-187-247 的 Link150 网关,应在地址文本框中键入 169.254.187.247。 |
5 |
按下 ,登录页面随即在浏览器中自动打开。 |
6 |
输入用户名 注: 用户名和密码区分大小写。Administrator 用户名无法更改,因为它是管理员角色的缺省用户名。
|
7 |
如要更改缺省密码,请单击管理员用户名下方的 。然后便会显示“密码修改”页。 |
8 |
输入 、 和 ,然后单击 。 |
9 |
如要找到 Link150-XXYYZZ,请选择 菜单,转到 子菜单,然后将 切换键切换为开。所选 Link150-XXYYZZ 的 RS485 LED 将按照亮起 1 秒钟然后熄灭 1 秒钟的方式(测试模式)闪烁 15 秒钟。 |
10 |
如要命名 Link150 网关名称。 ,请选择 菜单,转到 子菜单,单击 ,转到 ,然后在 框中输入 ,然后单击 ,以设置 |
11 |
将 Link150 名称写入空白的设备名称标签上,遮住现有标签。 |
-
当 link150 网关因为重复 IP 检出或因为其他状况而转至故障预置 IP 时,应遵循以下操作。
-
XXYYZZ 是十六进制 MAC 地址的最后 3 个字节。
访问网页
按照网络发现、名称浏览和 IP 地址浏览程序访问网页。
网页访问权限取决于 IT 基础设施。
网络发现
配置 Link150 网关名称后,应遵循以下步骤访问 Link150 网页。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
将 Link150 网关或面板内部的 Ethernet 交换机连接至局域网 (LAN)。 |
2 |
将 PC 连接至局域网 (LAN)。 |
3 |
单击Link150 名称随即显示在设备列表中。 。注: 如果 Link150 名称没有显示在 的设备列表中:核实
PC Link150 是否未与路由器连接。
|
4 |
双击选中的 Link150 名称。登录页面随即在浏览器中自动打开。 |
名称浏览
DNS 服务器强制按名称进行浏览。关于 DNS 的更多详情,请参阅 DNS。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
将 Link150 网关或面板内部的 Ethernet 交换机连接至局域网 (LAN)。 |
2 |
将 PC 连接至局域网 (LAN)。 |
3 |
启动网页浏览器。 |
4 |
在地址文本框中,键入写在位于所选 Link150 网关正面的标签上的 Link150 名称。 |
5 |
按下 ,登录页面随即在浏览器中自动打开。注: 如果 Link150 名称没有出现在 的设备列表中:核实
PC Link150 是否未与路由器连接。
|
IP 地址浏览
在进行 IP 地址浏览时,IP 配置可以通过手动方式完成,或者也可以通过 DHCP 或 BootP 完成。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
将 Link150 网关或面板内部的 Ethernet 交换机连接至局域网 (LAN)。 |
2 |
将 PC 连接至局域网 (LAN)。 |
3 |
启动网页浏览器。 |
4 |
在地址文本框中,键入 IT 管理员提供的 IP 地址。 |
5 |
按下 ,登录页面随即在浏览器中自动打开。注: 如果浏览器中的登录页面没有打开或者没有正确地显示,则应核实路径。例如:在
Internet Explorer 浏览器中,核实
已被勾选。
|