DOCA0110ES-07

Acceso a las páginas web del Link150

Navegadores web compatibles

Navegador

Versión con Windows XP

Versión con Windows Vista

Versión con Windows 7

Internet Explorer

IE 8.0

IE 9.0

IE 10.0

Firefox

15.0

20.0

20.0

Chrome (recommended)

24.0 y posterior

24.0 y posterior

24.0 y posterior

Primer acceso a las páginas web de Link150

El nombre de la pasarela Link150 debe configurarse durante el primer acceso a las páginas web de Link150.

ADVERTENCIA
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
La primera vez que utilice el sistema, cambie las contraseñas predeterminadas para evitar un acceso no autorizado a la configuración, los controles y la información del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

El procedimiento para acceder por primera vez a las páginas web de Link150 dependerá del sistema operativo del PC:

  • Windows Vista, Windows 7 o sistemas operativos más recientes

  • Windows XP o sistemas operativos anteriores

NOTA:
  • El dispositivo Link150 cuenta con un certificado de seguridad autofirmado, disponible de forma predeterminada en el modo activado para HTTPS. Así, al conectarse a la interfaz del dispositivo Link150, se mostrará un mensaje de seguridad. Antes de aceptar, confirme que se ha establecido la comunicación con el dispositivo Link150.

  • El redireccionamiento HTTPS está activado de forma predeterminada. Se recomienda dejar este ajuste habilitado para garantizar la comunicación entre el PC y la pasarela Link150.

Primer acceso desde un PC con Windows 7, Windows Vista, or Newer Operating Systems

Paso

Acción

1

Desconecte el PC de la red de área local (LAN) y desactive el Wi-Fi, si lo hay.

2

Conecte un cable Ethernet del PC a la pasarela Link150 o al conmutador Ethernet del interior del panel.

NOTA: Realice esta acción cuando el dispositivo pase a la IP de recuperación.

3

Abra el navegador web.

4

Haga clic en Red. Link150-XXYYZZ aparecerá en la lista de dispositivos.

NOTA: Si no se visualiza el nombre del dispositivo Link150 en la lista de dispositivos del Explorador de Windows, compruebe que el PC y el dispositivo Link150 estén conectados a través del enrutador.

5

Haga doble clic en el dispositivo Link150-XXYYZZ seleccionado. Se abre automáticamente la página de inicio de sesión en el navegador.

NOTA:
  • Si el PC no logra detectar el dispositivo Link150, introduzca manualmente su dirección IP.

  • YY.ZZ son los 2 últimos bytes de la dirección MAC del dispositivo Link150, que encontrará en la etiqueta lateral del dispositivo Link150.

    Por ejemplo, para una pasarela Link150 con la dirección MAC 00-B0-D0-86-BB-F7 (hexadecimal) o 0-176-208-134-187-247 (decimal), configure la dirección IP como 169.254.187.247 en el archivo por lotes.

6

Introduzca Administrator como nombre de usuario y la dirección MAC como contraseña predeterminada (consulte Cuentas de usuario). La página de inicio se abre en el navegador.

NOTA: El nombre de usuario y la contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas. El nombre de usuario del Administrator no se puede cambiar, ya que se trata del nombre de usuario predeterminado para la función de administrador.

7

Para cambiar la contraseña predeterminada, haga clic en Cambiar contraseña en el nombre de usuario de Administrador.

Se mostrará la página Modificación de la contraseña.

8

Rellene los campos Contraseña anterior, Contraseña y Confirmar contraseña y, finalmente haga clic en Aplicar cambios.

9

Para localizar el dispositivo Link150-XXYYZZ, seleccione el menú Inicio, vaya al submenú Localización física del dispositivo y, a continuación, active la tecla de alternancia Identificar dispositivo.

El indicador LED de RS485 del dispositivo Link150-XXYYZZ seleccionado parpadea durante 15 segundos siguiendo el patrón de 1 s encendido y 1 s apagado (modo de prueba).

10

Para asignar un nombre al dispositivo Link150-XXYYZZ, seleccione el menú Ajustes, vaya al submenú General, haga clic en Identificación, vaya a Identificación del dispositivo y, a continuación, introduzca Link150-XXYYZZ en el cuadro Nombre de la aplicación del usuario y haga clic en Aplicar cambios para establecer el nombre de la pasarela Link150.

11

Escriba el nombre del dispositivo Link150 en una etiqueta de nombre del dispositivo vacía y péguela sobre la etiqueta existente.

NOTA:
  • Siga el procedimiento anterior cuando la pasarela Link150 pase a la IP de recuperación porque se ha detectado una IP duplicada o debido a otra causa.

  • XXYYZZ son los 3 últimos bytes de la dirección MAC en formato hexadecimal.

  • Compruebe los ajustes del cortafuegos si el DPWS no está activado.

Primer acceso desde un PC con Windows XP o sistemas operativos anteriores

Paso

Acción

1

Desconecte el PC local de todas las redes (LAN) y desactive la Wi-Fi, si la hubiera.

2

Conecte un cable Ethernet del PC a la pasarela Link150.

NOTA: Realice esta acción cuando el dispositivo pase a la IP de recuperación.

3

Inicie Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 15, Chrome 24 (o versiones posteriores).

NOTA: El PC utiliza automáticamente el valor predeterminado 169.254.#.# (#=0–255) y la máscara de subred predeterminada 255.255.0.0.

4

En el cuadro de dirección, escriba 169.254.YY.ZZ, donde YY y ZZ son los 2 últimos bytes de la dirección Link150 MAC (que encontrará en la etiqueta del lateral del dispositivo Link150) y, a continuación, pulse Intro. La página de inicio se abre en el navegador.

Ejemplo: Para la pasarela Link150 con la dirección MAC 00-B0-D0-86-BB-F7 or 0-176-208-134-187-247 en valores decimales, escriba 169.254.187.247 en el cuadro de dirección.

5

Pulse Intro; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador.

6

Introduzca Administrator como nombre de usuario y la dirección MAC como contraseña predeterminada (consulte Cuentas de usuario). La página de inicio se abre en el navegador.

NOTA: El nombre de usuario y la contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas. El nombre de usuario del Administrator no se puede cambiar, ya que se trata del nombre de usuario predeterminado para la función de administrador.

7

Para cambiar la contraseña predeterminada, haga clic en Cambiar contraseña en el nombre de usuario de Administrador.

Se mostrará la página Modificación de la contraseña.

8

Rellene los campos Contraseña anterior, Contraseña y Confirmar contraseña y, finalmente haga clic en Aplicar cambios.

9

Para localizar el dispositivo Link150-XXYYZZ, seleccione el menú Inicio, vaya al submenú Localización física del dispositivo y, a continuación, active la tecla de alternancia Identificar dispositivo.

El indicador LED de RS485 del dispositivo Link150-XXYYZZ seleccionado parpadea durante 15 segundos siguiendo el patrón de 1 s encendido y 1 s apagado (modo de prueba).

10

Para asignar un nombre al dispositivo Link150-XXYYZZ, seleccione el menú Ajustes, vaya al submenú General, haga clic en Identificación, vaya a Identificación del dispositivo y, a continuación, introduzca Link150-XXYYZZ en el cuadro Nombre de la aplicación del usuario y haga clic en Aplicar cambios para establecer el nombre de la pasarela Link150.

11

Escriba el nombre del dispositivo Link150 en una etiqueta de nombre del dispositivo vacía y péguela sobre la etiqueta existente.

NOTA:
  • Siga el procedimiento anterior cuando la pasarela Link150 pase a la IP de recuperación porque se ha detectado una IP duplicada o debido a otra causa.

  • XXYYZZ son los 3 últimos bytes de la dirección MAC en formato hexadecimal.

Acceso a las páginas web

Siga el proceso de detección de redes, exploración de nombres y exploración de direcciones IP para acceder a las páginas web.

El acceso a la página web depende de la infraestructura de TI.

Detección de redes

Siga el procedimiento que se indica a continuación para acceder a las páginas web del dispositivo Link150 una vez que se haya configurado el nombre de la pasarela Link150.

Paso

Acción

1

Conecte la pasarela Link150 o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN).

2

Conecte el PC a la red de área local (LAN).

3

Haga clic en Red. El nombre del Link150 se visualiza en la lista de dispositivos.

NOTA: Si no se visualiza el nombre del Link150 en la lista de dispositivos del Explorador de Windows, compruebe que el PC y Link150 estén conectados a través del enrutador.

4

Haga doble clic en el nombre del Link150. Se abrirá automáticamente la página de inicio de sesión en el navegador.

NOTA: El procedimiento anterior se aplica a Windows Vista, Windows 7 o posterior.

Exploración de nombres

El servidor DNS es obligatorio si va a examinar por nombre. Para obtener más información sobre el DNS, consulte DNS.

Paso

Acción

1

Conecte la pasarela Link150 o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN).

2

Conecte el PC a la red de área local (LAN).

3

Inicie el navegador web.

4

En el cuadro de dirección, escriba el nombre del dispositivo Link150 que encontrará escrito en el adhesivo de la parte frontal de la pasarela Link150 seleccionada.

5

Pulse Intro. La página de inicio de sesión se abrirá automáticamente en el navegador.

NOTA: Si no se visualiza el nombre del Link150 en la lista de dispositivos del Explorador de Windows, compruebe que el PC y Link150 estén conectados a través del enrutador.

Exploración de direcciones IP

En la exploración de direcciones IP, la configuración IP se puede realizar de forma manual o se puede configurar a través de DHCP o BootP.

Paso

Acción

1

Conecte la pasarela Link150 o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN).

2

Conecte el PC a la red de área local (LAN).

3

Inicie el navegador web.

4

En el cuadro de dirección, introduzca la dirección IP que le ha proporcionado el administrador de TI.

5

Pulse Intro. La página de inicio de sesión se abrirá automáticamente en el navegador.

NOTA: Si no se abre o no se visualiza correctamente la página de inicio de sesión en el navegador web, compruebe la ruta. Por ejemplo: En el navegador Internet Explorer, compruebe que la opción Internet Explorer\Herramientas\Configuración de Vista de compatibilidad\Mostrar sitios de la intranet en Vista de compatibilidad esté marcada.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.