DOCA0110FR-07

Accès aux pages Web du Link150

Navigateurs Web pris en charge

Navigateur

Version avec Windows XP

Version avec Windows Vista

Version avec Windows 7

Internet Explorer

IE 8.0

IE 9.0

IE 10.0

Firefox

15.0

20.0

20.0

Chrome (recommended)

24.0 et ultérieure

24.0 et ultérieure

24.0 et ultérieure

Premier accès aux pages Web du Link150

Le nom de la passerelle Link150 doit être configuré lors du premier accès aux pages Web du Link150.

AVERTISSEMENT
RISQUES POUVANT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Modifiez les mots de passe par défaut à la première utilisation afin d'empêcher tout accès non autorisé aux paramètres, contrôles et informations de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

La procédure permettant d'accéder aux pages Web du Link150 pour la première fois dépend du système d'exploitation de l'ordinateur :

  • Windows Vista, Windows 7 ou systèmes d'exploitation plus récents

  • Windows XP ou systèmes d'exploitation plus anciens

NOTE:
  • L'équipement Link150 possède un certificat de sécurité auto-signé et il est par défaut en mode HTTPS activé. La connexion à l'interface du Link150 affiche par conséquent un message de sécurité. Avant d'accepter, vérifiez que la communication avec le Link150 a été établie.

  • La redirection HTTPS est activée par défaut. Il est recommandé de laisser ce paramètre activé pour sécuriser les communications entre PC et passerelle Link150.

Premier accès via un PC avec Windows 7, Windows Vista, or Newer Operating Systems

Étape

Action

1

Déconnectez le PC du réseau local (LAN) et coupez le Wi-Fi, le cas échéant.

2

Connectez un câble Ethernet entre le PC et la passerelle Link150 ou le commutateur Ethernet à l'intérieur du panneau.

NOTE: cette opération doit être réalisée lorsque le dispositif utilise l'adresse IP de repli.

3

Ouvrez votre navigateur Web.

4

Cliquez sur Réseau. Le nom Link150-XXYYZZ apparaît dans la liste des dispositifs.

NOTE: si le nom du Link150 ne s'affiche pas dans la liste des dispositifs dans l'Explorateur Windows, vérifiez que le PC et le Link150 sont raccordés via le routeur.

5

Double-cliquez sur le dispositif Link150-XXYYZZ sélectionné. La page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur.

NOTE:
  • Si le dispositif Link150 n'est pas détecté par le PC, entrez l'adresse IP manuellement.

  • YY.ZZ sont les 2 derniers octets de l'adresse MAC du Link150 (indiquée sur l'étiquette latérale de l'équipement Link150).

    Par exemple, pour une passerelle Link150 d'adresse MAC 00-B0-D0-86-BB-F7 (hexadécimal) ou 0-176-208-134-187-247 (décimal), indiquez l'adresse IP 169.254.18 7.247 dans le fichier de commandes.

6

Saisissez Administrator comme nom d'utilisateur et l'adresse MAC comme mot de passe par défaut (voir Comptes utilisateur). La page d'accueil s'ouvre dans le navigateur.

NOTE: Le nom d'utilisateur et le mot de passe respectent les combinaisons de majuscules et minuscules. Le nom d'utilisateur Administrator ne peut pas être modifié car il s'agit d'un nom d'utilisateur par défaut pour le rôle d'administrateur.

7

Pour modifier le mot de passe par défaut, cliquez sur Changer le mot de passe sous le nom d'utilisateur Administrator.

La page Modification du mot de passe s'affiche.

8

Renseignez les champs Ancien mot de passe, Mot de passe et Confirmer le mot de passe, puis cliquez sur Appliquer les modifications.

9

Pour repérer le dispositif Link150-XXYYZZ, sélectionnez le menu Accueil, accédez au sous-menu Emplacement physique du dispositif et activez l'option Identifier le produit.

Le voyant RS485 du Link150-XXYYZZ sélectionné clignote pendant 15 secondes en respectant la séquence 1 s allumée, 1 s éteinte (mode test).

10

Pour nommer le dispositif Link150-XXYYZZ, sélectionnez le menu Paramètres, accédez au sous-menu Général, cliquez sur Identification et allez dans Identification de l'appareil, entrez Link150-XXYYZZ dans le champ Nom de l'application utilisateur, puis cliquez sur Appliquer les modifications pour définir le nom de la passerelle Link150.

11

Ecrivez le nom du Link150 sur une étiquette vierge, que vous collerez sur l'étiquette existante.

NOTE:
  • Suivez la procédure précédente lorsque la passerelle link150 utilise son adresse IP de repli suite à la détection d'une adresse IP en double ou pour toute autre raison.

  • XXYYZZ sont les 3 derniers octets de l'adresse MAC au format hexadécimal.

  • Si le DPWS n'est pas activé, vérifiez les paramètres du pare-feu.

Premier accès via un PC avec système d'exploitation Windows XP ou antérieur

Étape

Action

1

Déconnectez votre PC local de tous les réseaux (LAN) et coupez le Wi-Fi, le cas échéant.

2

Raccordez un câble Ethernet entre le PC et la passerelle Link150.

NOTE: cette opération doit être réalisée lorsque le dispositif utilise l'adresse IP de repli.

3

Démarrez Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 15 ou Google Chrome 24 (ou versions ultérieures).

NOTE: le PC utilise automatiquement la valeur par défaut 169.254.#.# (# = 0 à 255) et le masque de sous-réseau par défaut 255.255.0.0.

4

Dans la zone d'adresse, saisissez 169.254.YY.ZZ, où YY et ZZ sont les 2 derniers octets de l'adresse Link150 MAC (inscrite sur l'étiquette latérale du Link150), puis appuyez sur Entrée. La page d'accueil s'ouvre dans le navigateur.

Exemple: pour une passerelle Link150 dont l'adresse MAC est 00-B0-D0-86-BB-F7 or 0-176-208-134-187-247 au format décimal, saisissez 169.254.187.247 dans la zone d'adresse.

5

Appuyez sur Entrée. La page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur.

6

Saisissez Administrator comme nom d'utilisateur et l'adresse MAC comme mot de passe par défaut (voir Comptes utilisateur). La page d'accueil s'ouvre dans le navigateur.

NOTE: Le nom d'utilisateur et le mot de passe respectent les combinaisons de majuscules et minuscules. Le nom d'utilisateur Administrator ne peut pas être modifié car il s'agit d'un nom d'utilisateur par défaut pour le rôle d'administrateur.

7

Pour modifier le mot de passe par défaut, cliquez sur Changer le mot de passe sous le nom d'utilisateur Administrator.

La page Modification du mot de passe s'affiche.

8

Renseignez les champs Ancien mot de passe, Mot de passe et Confirmer le mot de passe, puis cliquez sur Appliquer les modifications.

9

Pour repérer le dispositif Link150-XXYYZZ, sélectionnez le menu Accueil, accédez au sous-menu Emplacement physique du dispositif et activez l'option Identifier le produit.

Le voyant RS485 du Link150-XXYYZZ sélectionné clignote pendant 15 secondes en respectant la séquence 1 s allumée, 1 s éteinte (mode test).

10

Pour nommer le dispositif Link150-XXYYZZ, sélectionnez le menu Paramètres, accédez au sous-menu Général, cliquez sur Identification et allez dans Identification de l'appareil, entrez Link150-XXYYZZ dans le champ Nom de l'application utilisateur, puis cliquez sur Appliquer les modifications pour définir le nom de la passerelle Link150.

11

Ecrivez le nom du Link150 sur une étiquette vierge, que vous collerez sur l'étiquette existante.

NOTE:
  • Suivez la procédure précédente lorsque la passerelle link150 utilise son adresse IP de repli suite à la détection d'une adresse IP en double ou pour toute autre raison.

  • XXYYZZ sont les 3 derniers octets de l'adresse MAC au format hexadécimal.

Accès aux pages Web

Suivez les procédures Recherche du réseau, Recherche de nom et Recherche d'adresse IP pour accéder aux pages Web.

L'accès aux pages Web dépend de l'infrastructure informatique.

Recherche du réseau

Suivez la procédure ci-dessous pour accéder aux pages Web du Link150 une fois que le nom de la passerelle Link150 a été configuré.

Étape

Action

1

Raccordez la passerelle Link150 ou le commutateur Ethernet à l'intérieur du panneau au réseau local (LAN).

2

Raccordez le PC au réseau local (LAN).

3

Cliquez sur Réseau. Le nom du Link150 apparaît dans la liste des dispositifs.

NOTE: si le nom du Link150 ne s'affiche pas dans la liste des dispositifs dans l'Explorateur Windows, vérifiez que le PC et le Link150 sont raccordés via le routeur.

4

Double-cliquez sur le nom du Link150. La page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur.

NOTE: la procédure ci-dessus s'applique sous Windows Vista, Windows 7 et versions ultérieures.

Recherche de nom

La recherche de nom ne peut s'effectuer qu'au moyen d'un serveur DNS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section DNS.

Étape

Action

1

Raccordez la passerelle Link150 ou le commutateur Ethernet à l'intérieur du panneau au réseau local (LAN).

2

Raccordez le PC au réseau local (LAN).

3

Démarrez le navigateur Web.

4

Dans la zone d'adresse, saisissez le nom du dispositif Link150 inscrit sur l'étiquette en face avant de la passerelle Link150 sélectionnée.

5

Appuyez sur Entrée. La page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur.

NOTE: si le nom du Link150 ne s'affiche pas dans la liste des dispositifs dans l'Explorateur Windows, vérifiez que le PC et le Link150 sont raccordés via le routeur.

Recherche d'adresse IP

Lors de la recherche d'adresse IP, l'adresse IP peut être configurée soit manuellement, soit via DHCP ou BootP.

Étape

Action

1

Raccordez la passerelle Link150 ou le commutateur Ethernet à l'intérieur du panneau au réseau local (LAN).

2

Raccordez le PC au réseau local (LAN).

3

Démarrez le navigateur Web.

4

Dans la zone d'adresse, saisissez l'adresse IP fournie par votre administrateur informatique.

5

Appuyez sur Entrée. La page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur.

NOTE: si la page de connexion ne s'affiche pas ou s'affiche de façon incorrecte, vérifiez le chemin d'accès. Par exemple, dans Internet Explorer, l'option Internet Explorer\Outils\Paramètres d'affichage de compatibilité\Afficher les sites intranet dans Affichage de compatibilité doit être cochée.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.