0614IB1702

Página de inicio de Go2SE

Presentación de Go2SE

Al leer el código QR de la parte frontal de una unidad de control Micrologic X con un smartphone que disponga de un lector de códigos QR y de conexión a Internet, se mostrará la página de inicio de Go2SE. En la página de inicio se muestra información acerca del aparato, así como una lista de menús.

Descripción de la página de inicio de Go2SE

Es posible acceder a la página de inicio desde smartphones Android e iOS. Muestra la misma lista de menús con ligeras diferencias en la presentación.

En el siguiente ejemplo se muestra la página de inicio en un smartphone Android:

  1. Referencia comercial de la unidad de control Micrologic X

  2. Tipo de unidad de control Micrologic X

  3. Número de serie de la unidad de control Micrologic X

  4. Menús de la página de inicio. Consulte las siguientes descripciones de los menús para obtener más información.

La opción Go2SE Characteristics

Seleccione "Go2SE Characteristics" (Características de Go2SE) para acceder a la hoja de datos del producto que contiene información detallada sobre la unidad de control Micrologic X.

Descarga de documentos de Go2SE

Seleccione "Go2SE Download Documents" (Descargar documentos de Go2SE) para acceder a documentación como la siguiente:

  • Micrologic X Unidad de control - Guía del usuario

  • Masterpact MTZ1 Interruptores automáticos y conmutadores - Guía del usuario

  • Masterpact MTZ2/MTZ3 Interruptores automáticos y conmutadores - Guía del usuario

  • Hojas de instrucciones de aparatos Masterpact MTZ y unidades de control Micrologic X

La opción Go2SE Download Customer Care App

Seleccione "Go2SE Download Customer Care App" (Go2SE Descargar aplicación Customer Care) para acceder a la aplicación móvil mySchneider de atención al cliente de Schneider Electric que se puede descargar en smartphones Android e iOS. La aplicación de atención al cliente ofrece instrucciones de autoservicio y acceso fácil a información y ayuda experta.

La opción Go2SE Download EcoStruxure Facility Expert App

Seleccione la opción "Go2SE Download EcoStruxure Facility Expert App" (Go2SE Descargar la aplicación EcoStruxure Facility Expert) para acceder a la aplicación móvil EcoStruxure Facility Expert, que se puede descargar en smartphones Android e iOS. Para conocer la compatibilidad de los smartphones, compruébela en la tienda de aplicaciones.

La aplicación móvil EcoStruxure Facility Expert está diseñada para:

  • Facilitar las operaciones y lograr que sean más eficaces y cómodas.

  • Aumentar la fiabilidad de los procesos y activos.

Repositorio seguro de Go2SE

Seleccione "Go2SE Safe Repository" (Repositorio seguro de Go2SE) para acceder al servicio web que permite consultar, almacenar y compartir la documentación vinculada a activos en un entorno Schneider Electric. El acceso al repositorio seguro está restringido a usuarios autorizados.

El repositorio seguro ofrece acceso a la lista de materiales del aparato Masterpact MTZ.

La opción Go2SE Download Masterpact MTZ Mobile App

Seleccione la opción "Go2SE Download Masterpact MTZ Mobile App" para acceder a la aplicación móvil de Masterpact MTZ que se puede descargar e instalar en smartphones Android e iOS.

Funciones adicionales de compra de Go2SE

Seleccione "Go2SE Purchase Additional Features" (Funciones adicionales de compra de Go2SE) para acceder a la página web de mercado de GoDigital. En la plaza de mercado puede adquirir módulos digitales.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.