Masterpact MTZ: entornos industriales
Los aparatos Masterpact MTZ pueden funcionar en entornos industriales definidos por IEC 60947 (hasta grado de contaminación 3).
Compruebe que los aparatos estén instalados en paneles refrigerados adecuadamente y sin demasiado polvo.
Condiciones |
Estándar |
---|---|
Entornos industriales corrosivos |
Categoría 3C3 conforme con IEC 60721-3-3 |
Sales marinas de 0,8 a 8 mg/m² por día de media a lo largo del año |
Conforme con IEC 60721-2-5 |
Sustancias mecánicamente activas |
Categoría 3S3 conforme con IEC 60721-3-3 |
Más allá de esas condiciones, los aparatos Masterpact MTZ se deben instalar dentro de paneles de conmutación con un grado de protección IP igual o superior a IP54.