0614IB1702

Masterpact MTZ: condiciones atmosféricas extremas

Los aparatos Masterpact MTZ han superado satisfactoriamente pruebas en condiciones atmosféricas extremas, definidas por los siguientes estándares:

Estándar

Título

IEC 60068-2-1

Frío seco, a –40 °C (–40 °F)

IEC 60068-2-2

Calor seco, a +85 °C (+185 °F)

IEC 60068-2-30

Calor húmedo (temperatura +55 °C (+131 °F) humedad relativa 95 %)

IEC 60068-2-52 nivel 2

Niebla salina

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.