Inspección de Masterpact MTZ1 y configuración de la unidad de control Micrologic X
Inspección visual de los aparatos Masterpact MTZ
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Anote la identificación del equipo, que incluye el nombre de subestación, el nombre de panel de conmutación, el tipo de aparato Masterpact MTZ, el tipo de modelo de Micrologic X y el número de serie, el tipo de Micrologic X y la configuración de protección. |
|
2 |
Compruebe que el aparato esté intacto, montado correctamente y bien fijado al panel de conmutación. |
|
3 |
Compruebe la distancia trifásica en los borneros. |
|
4 |
Compruebe que no haya restos de material de desecho en la parte trasera de la carcasa del aparato. |
|
5 |
Compruebe que los bornes de tierra del aparato estén conectados de modo seguro con los cables correctos de conexión a tierra. |
|
6 |
Compruebe que todas las superficies externas estén intactas. |
|
7 |
Rectifique las no conformidades, si fuese posible. Todas las no conformidades del equipo se deben remitir a gestión de activos. |
Condición de las conexiones y los auxiliares de los aparatos Masterpact MTZ
Compruebe el montaje del aparato en el panel de conmutación y la tensión de todas las conexiones (conexión principal y conexiones auxiliares).
Compruebe que todos los auxiliares y accesorios están instalados correctamente:
-
Auxiliares eléctricos
-
Borneros
-
Conexiones de circuitos auxiliares
Comprobación de compatibilidad del firmware de los aparatos Masterpact MTZ
Usando el software Ecoreach, compruebe que el firmware de la unidad de control Micrologic X y los módulos ULP de la unidad funcional inteligente (IMU, del inglés Intelligent Modular Unit) estén actualizados y sean compatibles entre sí. Los módulos ULP son las interfaces de comunicación EIFE, IFE o IFM, así como el módulo IO.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Conecte un PC con el software Ecoreach instalado mediante un cable conectado al puerto mini USB de la cara frontal de la unidad de control de Micrologic X. |
|
2 |
Establezca una conexión. El software Ecoreach lee los parámetros de la unidad de control. |
|
3 |
En Ecoreach, utilice la matriz de compatibilidad/estado del firmware en todo el sistema para mostrar:
Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de Ecoreach (DOCA0069EN). |
|
4 |
Siga las acciones recomendadas para obtener un sistema compatible. |
Configuración de la unidad de control Micrologic X
| AVISO |
|---|
|
RIESGO DE FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
|
Compruebe la configuración con el software Ecoreach conectado a la unidad de control Micrologic X.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Conecte un PC con el software Ecoreach instalado mediante un cable conectado al puerto mini USB de la cara frontal de la unidad de control de Micrologic X. |
|
2 |
Establezca una conexión. El software Ecoreach leerá los parámetros de la unidad de control. |
|
3 |
Compruebe que la configuración leída en la unidad de control coincide con los requisitos de la aplicación. Si es necesario, corrija la configuración con el software Ecoreach:
|
|
4 |
Complete los datos del proyecto y el aparato. |
|
5 |
Genere el informe del proyecto con el software Ecoreach y guarde o imprima el informe del proyecto según sus necesidades. |