0614IB1702

Elevación y transporte de dispositivos Masterpact MTZ1

PRECAUCIÓN
Riesgo de caída del aparato
  • El dispositivo se debe elevar siempre entre dos personas.
  • Lleve puestos casco, calzado de seguridad y guantes pesados.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado lesiones o provocar daños en el equipo.

Elevación de un dispositivo Masterpact MTZ1

Para la elevación, se necesitan dos personas, una en cada lado.

Eleve el zócalo con las pestañas de elevación (A) situadas a los lados del dispositivo.

Elevación de un zócalo Masterpact MTZ1

Para la elevación, se necesitan dos personas, una en cada lado.

Eleve el zócalo con las pestañas de elevación (A) situadas a los lados del zócalo.

QR code for this page

Was this helpful?