Dispositivo fijo Masterpact MTZ1
Descripción de modelo fijo de Masterpact MTZ1
En la imagen siguiente se muestra la versión estándar del aparato fijo.
Descripción de los accesorios del modelo fijo de Masterpact MTZ1
En la imagen siguiente se muestran los accesorios disponibles para el aparato fijo. Para Z1 y Z2, consulte las imágenes siguientes.
Descripción del bornero del modelo fijo de Masterpact MTZ1
Asignación de los borneros
|
Marcas |
Descripción |
Estándar / Opcional |
|---|---|---|
|
COM |
Bornero para la fuente de alimentación externa de la unidad de control Micrologic X o módulo de puerto ULP |
Estándar Opcional |
|
UC1 |
Enclavamiento selectivo de zona (UC1), trafo rectangular o módulo de entrada MDGF |
Estándar |
|
UC2 |
Sensores externos neutros, trafo rectangular o módulo de entrada MDGF |
Estándar |
|
SDE2/RES |
Conmutador de disparo por sobreintensidad 2 (SDE2) o rearme eléctrico a distancia (RES) |
Opcional |
|
M2C/UC4/ESM |
Contactos programables (M2C) o conector de tensión externo |
Opcional |
|
UC3 |
Conectores de tensión externos |
|
|
SDE1 |
Conmutador de disparo por sobreintensidad 1 (SDE1) |
Estándar |
|
MN/MX2 |
Bobina de disparo de falta de tensión (MN) o disparo por derivación (MX2) |
Opcional |
|
MX1 |
Disparo por derivación (MX1) |
Opcional |
|
XF |
Cierre por derivación (XF) |
Opcional |
|
PF |
Contacto preparado para cerrar (PF) |
Opcional |
|
MCH |
Motor de rearme del mando de cierre (MCH) |
Opcional |
|
OF21-OF24 |
4 interruptores auxiliares (OF) |
Estándar |