0614IB1702

Condiciones de funcionamiento de Masterpact MTZ1

Los aparatos Masterpact MTZ están diseñados y probados para ser utilizados en entornos industriales. Se recomienda que el equipo se enfríe o se caliente hasta la temperatura de funcionamiento adecuada y se mantenga sin polvo ni vibraciones excesivas.

QR code for this page

Was this helpful?