0614IB1702

Rearme de aparatos Masterpact /MTZ

Condiciones necesarias para el restablecimiento

Tras un disparo, se debe rearmar el dispositivo antes de cerrarlo.

El rearme se puede realizar en todos los modos de control.

Restablecimiento del mecanismo de Masterpact MTZ1

El aparato se puede rearmar de distintas maneras, según su configuración y accesorios:

Tipo de rearme

Accesorios

Acción de rearme

Mecánico

Pulse el botón pulsador de rearme después de defecto en la parte frontal del aparato. Siempre se puede realizar esta acción de rearme. Al pulsar el botón pulsador de rearme después de defecto se rearma el conmutador de disparo por sobreintensidad (SDE), lo que permite cerrar el aparato.

Automático
(rearme automático RAR)


Cierre por derivación para comunicación (XF diag&com) o estándar (XF)


Tras un disparo, el rearme automático RAR permite cerrar el dispositivo sin tener que pulsar el botón pulsador de rearme después de defecto. Es necesario usar un cierre por derivación (XF) con esta opción.

El testigo mecánico y el conmutador de disparo por sobreintensidad (SDE) permanecen en la posición de fallo detectado.

Para rearmar el conmutador de disparo por sobreintensidad (SDE) y el testigo mecánico, pulse el botón pulsador de rearme después de defecto.

Motor de rearme del mando de cierre (MCH)

Botón pulsador externo
(Rearme eléctrico a distancia RES)


Botón pulsador externo


Pulse el botón pulsador externo, que está conectado al rearme eléctrico a distancia (RES) a través del bornero del cliente.

Es necesario usar el cierre por derivación (XF) con esta opción.

El rearme eléctrico a distancia (RES) rearma el conmutador de disparo por sobreintensidad (SDE) y el testigo mecánico, lo que permite cerrar el dispositivo.

NOTA: El rearme eléctrico a distancia (RES) no puede instalarse si SDE2 ya está instalado.

Rearme eléctrico a distancia (RES)


Cierre por derivación para comunicación (XF diag&com) o estándar (XF)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.