0614IB1702

Diagnóstico de mensajes de error de Masterpact X

En la tabla siguiente se muestra la secuencia de acciones que deben realizarse tras recibir un mensaje de error desde la unidad de control Micrologic X. En los párrafos siguientes se explica cada acción con más detalle.

Paso

Descripción

1

Identifique el problema detectado.

2

Confirme la causa en la pantalla de Micrologic X.

3

Consulte la lista de mensajes de error y realice las acciones recomendadas.

Identificación del problema

Cuando la unidad de control Micrologic X detecta un problema interno, se muestra un mensaje de error.

Ejemplo de mensaje de error:

Confirmación del mensaje de error

Confirme el mensaje de error en la pantalla de la unidad de control Micrologic X.

Paso

Acción

1

Consulte la lista de mensajes de error en la tabla siguiente y realice las acciones recomendadas.

2

Pulse OK para confirmar el mensaje y volver al menú Inicio.

3

Mantenga pulsado el botón de prueba/restablecimiento durante 3 segundos para restablecer la unidad de control.

Acción tras recibir mensaje de error

Acción recomendada tras recibir un mensaje de error de la unidad de control Micrologic X

Código

Mensaje de error

Descripción

Acción recomendada

1 a 24
157
190

Servicio no realizado - Problema interno

No se ha llevado a cabo la acción solicitada debido a un problema interno.

Repita la acción que ha causado el mensaje de error. Si el mensaje vuelve a aparecer, desconecte la alimentación de 24 V CC de la unidad de control y vuelva a conectarla. Si el problema continúa, llame al servicio local de Schneider Electric.

158

Comando rechazado, ya está en curso.

La unidad de control Micrologic X ha detectado órdenes simultáneas (por ejemplo, entre IO y la unidad de control).

Repita el comando.

169

Comando rechazado, ya está en el estado solicitado.

La unidad de control Micrologic X ya está en el estado solicitado.

Compruebe que la unidad de control Micrologic X esté en el estado necesario. Si no lo está, repita el comando.

174

La clave de sesión no es válida

No se ha llevado a cabo la acción solicitada porque la clave de sesión no es válida.

Repita la acción que ha causado el mensaje de error. Si el mensaje vuelve a aparecer, desconecte la alimentación de 24 V CC de la unidad de control y vuelva a conectarla. Si el problema continúa, llame al servicio local de Schneider Electric.

175

Fuera del ámbito de la sesión

No se ha llevado a cabo la acción solicitada porque no está dentro del ámbito de sesión.

Repita la acción que ha causado el mensaje de error. Si el mensaje vuelve a aparecer, desconecte la alimentación de 24 V CC de la unidad de control y vuelva a conectarla. Si el problema continúa, llame al servicio local de Schneider Electric.

176

La sesión ya está abierta

La unidad de control Micrologic X ha detectado sesiones de configuración simultáneas (por ejemplo, Ecoreach y la unidad de control).

Pulse OK para borrar el mensaje y, a continuación, repita el comando.

177

No hay ninguna sesión abierta

Las operaciones de envío/aplicación no se han realizado en un plazo de cinco minutos.

Inicie una nueva sesión, vuelva a introducir la configuración y, a continuación, envíela y aplíquela.

180

Bluetooth desactivado. Para activarlo vaya a Configuración.

No se ha activado la comunicación Bluetooth para la unidad de control Micrologic X.

Active la comunicación Bluetooth desde el menú de la unidad de control Micrologic X > Configuración > Comunicación > Bluetooth.

Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con un representante de servicio local de Schneider Electric.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?