0614IB1702

Masterpact MTZ: vibración

Los aparatos de Masterpact MTZ han superado satisfactoriamente pruebas de los siguientes niveles de vibración, conformes con IEC 60068-2-6 e IEC 60068-2-27:

  • De 2 Hz a 13,2 Hz: amplitud +/- 1 mm.

  • De 13,2 Hz a 100 Hz: aceleración constante de 0,7 g.

QR code for this page

Was this helpful?