Puesta en servicio de Masterpact MTZ1
Descripción de los aparatos Masterpact MTZ
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
En este capítulo se detalla el procedimiento de prueba y puesta en servicio de aparatos Masterpact MTZ que es preciso realizar para aceptar dichos aparatos como idóneos para el servicio y que se puedan conectar a una fuente de alimentación.
El procedimiento de puesta en servicio lo debe realizar un ingeniero de puesta en servicio autorizado con la formación y la experiencia apropiadas:
-
Los trabajos descritos en este capítulo sólo los debe realizar personal eléctrico cualificado con formación y experiencia en circuitos de baja tensión.
El personal debe comprender los riesgos que conlleva el trabajar con o cerca de equipo de baja tensión. Dichos trabajos sólo deben realizarse tras leer todas las instrucciones por completo. -
Algunas inspecciones o procedimientos requieren que determinadas partes del sistema eléctrico permanezcan activadas con tensiones peligrosas durante el procedimiento. Respete todos los mensajes de seguridad (peligro, advertencia, precaución) que se indican en este capítulo y los avisos correspondientes de las instrucciones.
-
Lleve equipo de protección personal, reconozca los peligros potenciales y tome las precauciones de seguridad adecuadas al llevar a cabo los procedimientos indicados en este capítulo y los avisos correspondientes de las instrucciones.
El procedimiento de puesta en servicio da por supuesto que se cumplen las condiciones siguientes al inicio del procedimiento:
-
El aparato no está conectado a un sistema de alimentación ni a un sistema de control.
-
Un aparato seccionable está en posición desconectada.
-
El aparato no está conectado a una red de comunicación.
Los resultados de todas las observaciones, pruebas y ajustes, junto con los comentarios pertinentes, se deben registrar en el formulario correspondiente, si procede.
Siempre que sea posible, se deben realizar pruebas sin desconectar ni interferir en las conexiones existentes.
Alcance de los aparatos Masterpact MTZ
El procedimiento de puesta en servicio se aplica a la unidad funcional inteligente (IMU, del inglés intelligent modular unit) de Masterpact MTZ, compuesta por:
-
Interruptor automático Masterpact MTZ
-
Unidad de control Micrologic X
-
Módulos ULP opcionales:
-
Un IFE, EIFE o IFM Modbus SL (RTU)
-
Uno o dos módulos IO
-
La información asociada, que se debe leer con este procedimiento, incluye diagramas esquemáticos, conexiones y niveles de disparo específicos para los aparatos cubiertos por este documento.
Equipo de los aparatos Masterpact MTZ
Se requiere el equipo siguiente para realizar las pruebas detalladas en el procedimiento de puesta en servicio:
-
Medidor de resistencia de aislamiento
-
Multímetro
-
Un PC equipado con el software Ecoreach actualizado
-
Un cable de USB a mini USB (LV850067SP) para conectar el PC a la unidad de control Micrologic X
Formulario de pruebas de dispositivos de Masterpact MTZ1
Dispone de un formulario de prueba (consulte Formulario de pruebas de Masterpact MTZ1) para que le guíe a través del procedimiento de puesta en servicio y para registrar los resultados de las pruebas de puesta en servicio. Cada prueba se describe en detalle en el capítulo Puesta en servicio.
Haga sólo las pruebas necesarias en función del tipo de aparato de Masterpact MTZ y de las funciones en uso.
PELIGRO