Acciones de bloqueo de Masterpact MTZ1
Bloqueo de los botones pulsadores de Masterpact MTZ1
La cubierta de bloqueo para botones pulsadores es un accesorio opcional para el dispositivo Masterpact MTZ1 que impide acceder a los botones pulsadores de cierre y apertura:
-
Juntos o por separado.
-
Usando un candado (con un diámetro de 5-8 mm [3/16-5/16 in]).
-
Usando un precinto.
-
Usando tornillos.
Accesorio de bloqueo de botones pulsadores de Masterpact MTZ1 (VBP)
El accesorio de enclavamiento para botones pulsadores es una tapa transparente opcional, montada en la cubierta frontal del aparato, que cubre los botones pulsadores de cierre y apertura.
Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones NVE56769 en el sitio web de Schneider Electric.
Dispositivo Masterpact MTZ1 con el botón pulsador VBP
Bloqueo en posición abierta del dispositivo Masterpact MTZ1 con candados
Bloqueo del dispositivo Masterpact MTZ1 con VCPO abierto
Desbloqueo del dispositivo Masterpact MTZ1 con VCPO
Bloqueo del dispositivo Masterpact MTZ1 en posición abierta con cerraduras
Se pueden usar cerraduras opcionales:
-
Para bloquear un Masterpact MTZ1 en la posición de abierto. Si el dispositivo está bloqueado, no se puede cerrar localmente con el botón pulsador de cierre ni de forma remota.
-
Para bloquear varios dispositivos de Masterpact /MTZ entre sí con la misma clave.
Para poder usar cerraduras para bloquear el dispositivo en la posición abierta, se necesita un accesorio opcional de bloqueo en posición abierta.
No se pueden usar cerraduras si se usan candados.
Accesorio de bloqueo en posición abierta (VSPO) de Masterpact MTZ1
El accesorio de enclavamiento con cerradura en posición "abierto" es un accesorio opcional que se monta en la parte frontal del dispositivo. Se puede instalar con una cerradura.
Se pueden instalar los tipos siguientes de cerraduras:
Para obtener información sobre la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric: NVE56770
Bloqueo del dispositivo Masterpact MTZ1 con VSPO abierto
Para los dispositivos equipados con dos cerraduras, basta con utilizar una llave para bloquear el dispositivo en la posición abierta.
Desbloqueo en posición abierta bloqueada con VSPO en Masterpact MTZ1
Para los dispositivos equipados con dos cerraduras, basta con utilizar una llave para bloquear el dispositivo en la posición abierta.
Bloqueo del zócalo de Masterpact MTZ1 en posición desconectada
El zócalo se puede bloquear en la posición desconectada. Cuando el zócalo está bloqueado en posición desconectada, no se puede insertar la manivela.
El zócalo se puede bloquear en posición desconectada:
-
Mediante un máximo de tres candados con un diámetro de 5 a 8 mm (3/16-5/16 in).
-
Mediante cerraduras opcionales
Se pueden usar cerraduras además de los candados.
El bloqueo del zócalo mediante candado se puede realizar siempre y no necesita ningún accesorio.
Bloqueo del zócalo de Masterpact MTZ1 con VSPD
El bloqueo del zócalo mediante el accesorio de cerradura se puede realizar con:
-
Una cerradura
-
Dos cerraduras con llaves idénticas o diferentes
Se pueden instalar los tipos siguientes de cerraduras:
Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones NVE56768 disponible en el sitio web de Schneider Electric.
Bloqueo de Masterpact MTZ1 con candados
Desbloqueo del zócalo de Masterpact MTZ1 con candados
Bloqueo del zócalo de Masterpact MTZ1 con cerraduras
Para los zócalos equipados con dos cerraduras, basta con utilizar una llave para bloquear el zócalo en posición desconectada.
Desbloqueo del zócalo de Masterpact MTZ1 con cerraduras
Para los zócalos equipados con dos cerraduras, se deben insertar ambas llaves en las cerraduras para desbloquearlos.
Bloqueo del zócalo de Masterpact MTZ1 en cualquier posición
El zócalo se puede bloquear en cualquier posición (conectada, test o desconectada).
Esta función de bloqueo requiere una adaptación mecánica del zócalo, que se explica en el procedimiento siguiente.
Cuando el zócalo está bloqueado, la manivela no se puede insertar en la inserción de la manivela de enchufado.
Bloqueo del zócalo de Masterpact MTZ1 con el accesorio de cerradura VSPD
El bloqueo del zócalo mediante el accesorio de cerradura y los procedimientos de bloqueo y desbloqueo son los mismos que para el bloqueo del zócalo en posición desconectada (consulte Bloqueo del zócalo de Masterpact MTZ1 en posición desconectada).
Conversión del zócalo de Masterpact MTZ1 para el bloqueo con cerradura
![]() |
---|
RIESGO DE CAÍDA DEL APARATO
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
AVISO |
---|
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Al instalar o retirar el dispositivo es necesario que
el zócalo esté bien fijado.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
|
Siga estos pasos para adaptar el mecanismo de enclavamiento del zócalo de modo que se pueda enclavar en cualquier posición.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Extracción de la placa de identificación del bornero y la cubierta frontal del zócalo. (Consulte el procedimiento siguiente). |
2 |
Cambio de la posición del bloqueo (consulte la página 79). |
3 |
Reinstalación de la cubierta frontal del zócalo y de la placa de identificación del bornero (consulte la página 81). |
Extracción de la placa de identificación del bornero y de la cubierta frontal del zócalo
Antes de iniciar el procedimiento, compruebe que el dispositivo esté en posición desenchufado (consulte Desconexión de Masterpact MTZ1) y extraiga el dispositivo del zócalo (consulte Extracción de Masterpact MTZ1 del zócalo).