Comprobaciones finales de la instalación de Masterpact MTZ1 y notificación
Comprobaciones finales de los aparatos Masterpact MTZ
Tras completar las pruebas de puesta en servicio, compruebe lo siguiente:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Compruebe que todas las conexiones se hayan realizado con el par de apriete adecuado, que no haya herramientas ni objetos dentro del equipo y que todos los aparatos, puertas y tapas de protección estén en su sitio. |
|
2 |
Compruebe que el aparato esté apagado (posición abierta) y que el muelle resorte de cierre esté cargado. |
Informe del proyecto generado por el software Ecoreach
El software Ecoreach genera un informe del proyecto con una lista de los aparatos de ese proyecto. Para cada dispositivo proporciona la información siguiente:
-
Los datos de identificación del interruptor automático..
-
Los datos de identificación de Micrologic X, incluida la lista de módulos digitales instalados.
-
La lista de accesorios, que incluye accesorios internos (por ejemplo, contactos programables M2C) y módulos externos (por ejemplo, módulo IO)
-
La configuración de protección de la unidad de control Micrologic X.
-
La configuración de alarma.
-
La configuración de la interfaz de comunicación IFE, EIFE o IFM.
Informe de prueba de comunicación generado por el software Ecoreach
El software Ecoreach realiza una prueba de comunicación y genera un informe de dicha prueba. Para cada dispositivo proporciona la información siguiente:
-
El nombre y el tipo de aparato.
-
El tipo de comunicación.
-
La dirección del aparato o de la pasarela.
-
El estado de la conexión.