80459-641-01, Rév. 12

Utilisation

Cette section comprend la liste de vérification avant la mise en service et les procédures de mise sous tension.

Liste de vérification avant utilisation

Pour assurer le bon fonctionnement du CCM, accomplir les vérifications énumérées ci-dessous avant de mettre le CCM sous tension :

  1. Effectuer les procédures d’entretien, commençant à la Entretien du CCM et continuant jusqu’à Essai d’isolation. Cet entretien initial est nécessaire pour détecter tout dommage de transport ou des raccordements desserrés ou défaits. Ne pas mettre le CCM sous tension tant que l’entretien initial n’est pas terminé.

    REMARQUE:

    Les procédures d’entretien suivantes ne sont pas nécessaires avant la première mise sous tension du CCM : Bloc de pinces d’alimentation, contacts des démarreurs et écrans isolants/isolateurs.

  2. Effectuer un essai d’isolation sur le CCM (Essai d’isolation).

  3. Si le CCM est muni d’une protection contre les défauts de mise à la terre, la régler correctement et tester ce dispositif de protection avant de mettre sous tension.

    Liste de vérification avant la mise en service

  4. Retirer tous les blocs ou autres moyens temporaires de maintien des dispositifs électriques.

  5. Retirer tous les cavaliers des secondaires des transformateurs de courant. Ne pas utiliser un transformateur de courant dont le secondaire est ouvert.

  6. Manœuvrer manuellement tous les interrupteurs, disjoncteurs et autres mécanismes de fonctionnement afin de s’assurer qu’ils sont correctement alignés et qu’ils fonctionnent librement.

  7. Manœuvrer électriquement (mais non sous charge) tous les interrupteurs, disjoncteurs et autres mécanismes à fonctionnement électrique afin de s’assurer que ces dispositifs fonctionnent correctement. Une source auxiliaire d’alimentation de contrôle peut être nécessaire.

  8. Vérifier la temporisation correcte et le bon fonctionnement des contacts des temporisateurs.

  9. Vérifier que les unités thermiques du relais de surcharge appropriées sont installées en comparant les tableaux de sélection des unités thermiques du relais de surcharge au courant de pleine charge du moteur. Les relais de surcharge MotorLogic, TeSys T, TeSys Tera et IEC (si fournis) n’exigent pas d’unités thermiques, mais sont réglés à l’usine au réglage le plus bas.

  10. S’assurer que toutes les connexions de charge et de télécommande ont été faites et qu’elles sont conformes aux schémas de câblage fournis.

  11. Vérifier si toutes les connexions à la terre sont faites correctement.

  12. Installer les couvercles et fermer les portes; s’assurer que toutes les fixations sont bien serrées; vérifier si tous les interverrouillages des mécanismes fonctionnent.

Pour les applications avec classification de confinement d’arc :

  1. Vérifier si les cornières de levage ont été retirées de toutes les sections de l’alignement.

  2. Vérifier si le bon ensemble de plaque supérieure a été installé selon les directives fournies.

  3. Vérifier si les réglages du dispositif de protection contre les surintensités (OCPD) répondent aux exigences précisées dans ce document avant de mettre sous tension.

  4. Vérifier si les dégagements requis des obstructions au-dessus et autour de l’appareil ont été respectés conformément aux exigences précisées dans ce document.

Pour le secteur ArcBlok 1200 :

  1. Vérifier que tous les câbles d’alimentation entrants ont été correctement installés et sécurisés :

    1. Le liage des câbles est effectué conformément aux instructions commençant à la page Instructions de liage des câbles entrant – ArcBlok 1200, compartiment de câbles d’isolement côté ligne.

    2. L’amortisseur et les deux ressorts sont installés sur le panneau arrière du compartiment de câbles et fonctionnent correctement.

    3. Les plaques de fermeture sont installées avec le conduit.

    4. L’espace entre les conducteurs et le conduit est étanchéisé avec du mastic spécial conduits.

  2. Vérifier que tous les couvercles ArcBlok 1200 et couvercles de compartiment de câbles ont été correctement et solidement remis en place.

Pour le secteur ArcBlok 2500 :

  1. Vérifier que tous les câbles d’alimentation entrants ont été correctement installés et sécurisés :

    1. Le liage des câbles est effectué conformément aux instructions commençant à la page Instructions de liage des câbles entrant – ArcBlok 2500, compartiment de câbles d’isolement côté ligne.

    2. Les plaques de fermeture sont installées avec le conduit.

    3. L’espace entre les conducteurs et le conduit est étanchéisé avec du mastic spécial conduits.

  2. Vérifier que tous les couvercles ArcBlok 2500 et couvercles de compartiment de câbles ont été correctement et solidement remis en place.

Mise sous tension des CCM

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Couper toute alimentation électrique à cet équipement avant de travailler dessus.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
  • Repasser en revue la Liste de vérification avant la mise en service et vérifier si tous les points sont réalisés.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
REMARQUE: En cas de défaut électrique, ne pas tenter de remettre le CCM sous tension. Voir Entretien après un événement du système électrique.

Pour mettre le CCM sous tension :

  1. Repasser en revue les Liste de vérification avant utilisation avant de mettre sous tension.

  2. Désactiver toutes les charges en aval, notamment le matériel de distribution et autres dispositifs distants du CCM.

  3. Vérifier si tous les écrans isolants, portes et tous les couvercles sont fermés avant de mettre l’appareil sous tension.

  4. Mettre l’appareil sous tension en séquence, en commençant par les dispositif principal, puis les unités de dérivation et enfin les unités démarreurs de moteurs.

  5. Avec toutes les écrans isolants en place et les portes d’unités fermées et verrouillées, mettre les unités en marche d’un mouvement ferme et positif.

  6. Après avoir fermé tous les sectionneurs, les charges telles que les circuits d’éclairage, démarreurs, contacteurs, appareils de chauffage et moteurs peuvent être activées.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.