故障排除:通过 FDM121 显示器执行的控制操作
定义
控制操作包括用于通过 FDM121 显示器使设备分闸和合闸的命令。
有关通过 FDM121 显示器执行的控制操作,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0088•• Enerlin'X FDM121 - 用于单个断路器的前显示模块 - 用户指南:
无法通过 FDM121 显示器控制设备
|
问题描述 |
问题状况 |
可能原因 |
解决方案 |
|---|---|---|---|
|
在连接到 MicroLogic X 控制单元的情况下,FDM121 显示器不显示任何数据。 |
FDM121 显示器屏幕闪烁,指示 IMU 中存在冲突。 |
FDM121 固件版本不兼容 MicroLogic X 控制单元。 |
有关固件更新的详细信息,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0150•• Enerlin'X FDM121 - Front Display Module for One Circuit Breaker - Firmware Release Notes。 |
|
设备无法分闸或合闸。 |
– |
设备控制模式被设置为“手动”。 |
将控制模式切换为“自动”。 |
|
– |
设备控制模式被设置为“自动远程”。 |
将控制模式切换为“自动本地”。 |
|
|
设备无法合闸。 |
– |
合闸命令被 IO 模块禁止。 |
使用 IO 模块数字量输入所连接的选择开关启用合闸命令 (I=1)。 |
|
合闸命令已通过来自通讯网络或 EcoStruxure Power Commission 软件的命令禁止。 |
在 EcoStruxure Power Commission 软件中,在菜单中,将禁止断路器远程合闸参数的值从藉由通讯启用更改为禁用。 |
“通过 IO 模块禁止合闸”不工作
|
问题描述 |
可能原因 |
解决方法 |
|---|---|---|
|
IO 模块数字量输入所连接的选择开关设置为“禁用” (I4=0) 时,设备可以合闸。 |
MicroLogic X 设置 被禁用。 |
在 EcoStruxure Power Commission 软件中,在菜单的中,将参数设置为。 |