机构 NIII_Z_1:在 0.85 Un 下检查 MCH 储能马达的储能时间
安全说明
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
过程定义
|
过程特性 |
描述 |
|---|---|
|
操作 |
|
|
目标 |
确认 MCH 储能马达正确运行。 |
|
频率 |
|
|
特殊条件 |
将 MCH 储能马达连接到电源。 |
|
必要的工具 |
|
|
初步条件
设备必须符合下面规定的条件。请参阅 MasterPacT MTZ 用户指南以找到操作设备说明。
|
设备安装类型 |
极位置 |
机构 |
抽架中的设备位置 |
|---|---|---|---|
|
固定式 |
分闸 |
释能 |
N/A |
|
抽出式 |
分闸 |
释能 |
测试 |
MCH 储能马达储能时间定义
储能时间是指从发出合闸指令到机构完全储能所经过的时间。
合闸操作以及分/合闸期间的储能时间不超过 6 秒。
检查 MCH 储能马达在设备合闸期间的储能时间
危险 |
|---|
|
存在电击危险
在使用可调节的外部电源时,采取适当措施,以防触电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
开始此项检查之前,建议先根据规程机构 NII_Z_2确认设备能够使用 MCH 储能马达电气地储能。
|
步骤 |
操作 |
纠正措施 |
|---|---|---|
|
1 |
断开电源线 B1 和 B2(以及 B3(如果连接有))的连接,使得 MCH 储能马达不连接到电源。 |
|
|
2 |
将端子 B1 和 B2 连接到可调外部电源。 |
|
|
3 |
将电压设置为 0.85 Un(如果设置系针对一定的电压范围,则设置为最低 Un)。 MCH 储能马达使机构储能。指示器显示设备已分闸,并且机构已储能且已准备好合闸。 |
|
|
4 |
按下合闸按钮,启动秒表。 设备合闸,机构自动储能。 |
|
|
5 |
在机构已储能但尚未准备好合闸时,停止秒表。储能时间应少于 6 秒。 |
如果储能时间超过 6 秒:
如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表,更换断路单元。 |
检查 MCH 储能马达在设备合/分闸操作期间的储能时间
重新连接 MCH 储能马达
|
步骤 |
操作 |
纠正措施 |
|---|---|---|
|
1 |
根据执行该程序前的样式,重新连接电源线(B1、B2、以及 B3(如有))。 |
|
|
2 |
使设备分闸并合闸,确认 MCH 储能马达运行正确。 |
危险