设备锁 NII_Z_2:操作设备挂锁
安全说明
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
过程定义
|
过程特性 |
描述 |
|---|---|
|
操作 |
检查利用挂锁进行的设备锁定和解锁。 |
|
目标 |
利用选配的 VCPO OFF 位置锁定附件检查挂锁的操作。 |
|
频率 |
|
|
特殊条件 |
– |
|
必要的工具 |
锁扣直径为 5–8 毫米的挂锁 |
|
初步条件
设备必须符合下面规定的条件。请参阅 MasterPacT MTZ 用户指南以找到操作设备说明。
|
设备安装类型 |
极位置 |
机构 |
抽架中的设备位置 |
|---|---|---|---|
|
固定式 |
分闸 |
释能 |
N/A |
|
抽出式 |
分闸 |
释能 |
退出 |
检查设备在分闸位置的锁定
|
步骤 |
操作 |
纠正措施 |
|---|---|---|
|
1 |
按下分闸按钮,使设备分闸。 |
|
|
2 |
拉出 OFF 位置锁定附件的锁片。 |
如果挂锁片无法拉出,则检查锁支架是否正确安装(请参阅 MasterPacT MTZ - VCPO OFF 位置锁定与 BPFE 支持 - 说明书)。然后再次执行上述程序。 如果锁支架损坏,请将其更换。 请参阅 带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录 以了解备件。 |
|
3 |
安装挂锁。 |
|
|
4 |
使机构储能,以便能够发出合闸指令。 |
|
|
5 |
如果设备配备有 MN 欠压线圈,则要么将其连接到电压为设备额定电压的电源,要么移除 MN 欠压线圈。 |
|
|
6 |
按下合闸按钮。 设备不得合闸。 |
如果设备合闸,则检查锁支架是否正确安装(请参阅 MasterPacT MTZ - VCPO OFF 位置锁定与 BPFE 支持 - 说明书)。然后再次执行上述程序。 如果锁支架损坏,请将其更换。 如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
检查设备解锁
开始此项检查之前,先确认设备已挂锁在分闸位置。
|
步骤 |
操作 |
纠正措施 |
|---|---|---|
|
1 |
从挂锁片中移除挂锁。
|
如果锁片未完全缩回,则更换锁支架。 |
|
2 |
按下合闸按钮,使设备合闸。 设备继而合闸。 |
如果设备未合闸,则检查锁支架是否正确安装(请参阅 MasterPacT MTZ - VCPO OFF 位置锁定与 BPFE 支持 - 说明书)。然后再次执行上述程序。 如果锁支架损坏,请将其更换。 如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
|
3 |
在设备已合闸的情况下,确认挂锁片无法拉出。 |
如果锁片能够拉出,则更换锁支架。 |
危险