DOCA0103ZH-07

故障排除:通过 FDM128 显示器执行的控制操作

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

定义

控制操作包括用于通过 FDM128 显示器使设备分闸和合闸的命令。

有关通过 FDM128 显示器执行的控制操作,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0037•• Enerlin'X FDM128 - 用于 8 台设备的 Ethernet 显示器 - 用户指南

无法通过 FDM128 显示器控制设备

问题状况

可能原因

解决方案

FDM128 显示器上,在设备视图中,控制子菜单灰显。

您未以管理员身份登录。

以管理员身份登录 FDM128 显示器。

密码不正确:密码输入出错,或者用户的访问权限不够。

输入有效的密码。

如果是用户访问权限不够,请向系统管理员核实密码是否有效。

额外的检查

如果上述故障排除措施无效,则问题可能与通讯网络有关。请参阅通讯网络的故障排除信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?