机构 NII_Z_2:使用 MCH 储能马达对设备进行电气储能
安全说明
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
过程定义
|
过程特性 |
描述 |
|---|---|
|
操作 |
|
|
目标 |
确认设备电气地储能。 |
|
频率 |
|
|
特殊条件 |
将 MCH 储能马达连接到电源。 |
|
必要的工具 |
|
|
初步条件
设备必须符合下面规定的条件。请参阅 MasterPacT MTZ 用户指南以找到操作设备说明。
|
设备安装类型 |
极位置 |
机构 |
抽架中的设备位置 |
|---|---|---|---|
|
固定式 |
分闸 |
释能 |
N/A |
|
抽出式 |
分闸 |
释能 |
测试 |
MCH 储能马达接线图
MCH 储能马达储能时间定义
储能时间是指从发出合闸指令到机构完全储能所经过的时间。
合闸操作期间的储能时间不超过 6 秒。
检查 MCH 储能马达和 CH 触点的操作
|
步骤 |
操作 |
纠正措施 |
|---|---|---|
|
1 |
移除 MCH 储能马达电源。 |
|
|
2 |
执行分闸/合闸/分闸循环,使机构释能。 |
|
|
3 |
在设备处于分闸位置且机构已释能的情况下,检查端子 B1-B2 之间的电气连续性,以及端子 B1-B3 之间的电气不连续性。 |
如果端子 B1-B2 之间存在电气不连续性,或者端子 B1-B3 之间存在电气连续性,则:
请参阅 带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录 以了解备件。 如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
|
4 |
手动使机构储能。 |
|
|
5 |
重新连接 MCH 储能马达电源。 |
|
|
6 |
按下合闸按钮的同时,启动秒表。 设备合闸,机构自动储能。 |
如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
|
7 |
机构储满能之后,停止秒表。 |
|
|
8 |
检查机构储能时间:不得超过 6 秒。 |
如果储能时间超过 6 秒,则从头开始再执行三次上述程序。 如果储能时间仍未改善,则根据规程“维护 NIII_Z_1”检查 MCH 储能马达的电压源。 如果仍未改善,则更换 MCH 储能马达,然后重新测量储能时间。 如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
|
9 |
检查端子 B1-B3 之间的电气连续性。 |
如果端子 B1-B3 之间存在电气不连续性,请参阅上文有关电气连续性的纠正措施。 |
通过智能手机上的 EcoStruxure Power Device 应用 检查 MCH 储能马达的储能操作次数。
您可以利用 Bluetooth Low Energy 连接通过 EcoStruxure Power Device 应用 远程读取马达储能计数器。
|
步骤 |
操作 |
纠正措施 |
|---|---|---|
|
1 |
通过移动应用读取计数值。 有关 EcoStruxure Power Device 应用 的信息,请参阅 MasterPacT MTZ - MicroLogic X 控制单元 - 用户指南。 |
|
|
2 |
将这个值与 MasterPacT MTZ - 带 MicroLogic X 控制单元的 IEC 隔离开关和断路器 - 维护指南 中指示的最大储能操作次数进行比较。 |
|
危险