辅助装置 NII_Z_1:检查辅助接线和绝缘
安全说明
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
过程定义
|
过程特性 |
描述 |
|---|---|
|
操作 |
对控制和指示附件的内外部接线和绝缘进行目检。 |
|
目标 |
确认辅助电路的电气连续性以及触点稳健性。 |
|
频率 |
|
|
特殊条件 |
– |
|
必要的工具 |
平头螺丝刀,3 毫米 |
|
初步条件
设备必须符合下面规定的条件。请参阅 MasterPacT MTZ 用户指南以找到操作设备说明。
|
设备安装类型 |
极位置 |
机构 |
抽架中的设备位置 |
|---|---|---|---|
|
固定式 |
分闸 |
释能 |
N/A |
|
抽出式 |
分闸 |
释能 |
退出 |
检查端子块和连接器接线
危险 |
|---|
|
存在电击危险
使用具有正确额定参数的电压传感设备来确认 PTE 电压测量输入(UC4 端子块上的 V1、V2、V3、UC3 端子块上的 VN)已去电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
|
步骤 |
操作 |
纠正措施 |
|---|---|---|
|
1 |
从抽出式设备中移除二次接线端子盖板(如有)。 |
|
|
2 |
确认外部接线牢固连接在端子中。 |
如果连接松脱,请更换端子块(请参阅 MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - 辅助端子 - 说明书)。 请参阅 带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录 以了解备件。 |
|
3 |
查看外部接线的绝缘。 |
如果接线绝缘有裂纹或已损坏,则更换接线。 |
|
4 |
检查端子块是否存在翘曲、损坏、或变色(表明存在异常温升)。 |
如果存在变色情况,请更换端子块(请参阅 MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - 辅助端子 - 说明书)。 |
|
5 |
对于 MasterPacT MTZ2/MTZ3 抽出式设备,请移除端子块铭牌。 |
|
|
6 |
检查端子块两个部件之间的连接和接线绝缘。 |
如果连接松脱或者接线绝缘有裂纹或已损坏,请更换端子块(请参阅 MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - 辅助端子 - 说明书)。 |
|
7 |
检查辅助交叉连接装置上的连接器安装。 |
|
|
8 |
对于带 ULP 端口模块的设备,请参阅检查选配 ULP 端口模块上的连接。 对于带 EIFE 接口的设备,请参阅检查选配 EIFE 接口上的连接。 |
|
|
9 |
将端子块铭牌和二次接线端子盖板装回原位。 |
检查选配 ULP 端口模块上的连接
|
步骤 |
操作 |
纠正措施 |
|---|---|---|
|
1 |
检查 ULP 端口模块上 24 Vdc 电源的连接。 |
|
|
2 |
检查 ULP 端口模块上 ULP 线缆的连接。 |
如果 RJ45 连接器上的插头夹子已损坏,则更换 ULP 线缆。 请参阅 带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录 以了解备件。 |
|
3 |
检查 ULP 线缆绝缘。 |
如果绝缘有裂纹或已损坏,则更换 ULP 线缆。 请参阅 带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录 以了解备件。 |
检查选配 EIFE 接口上的连接
|
步骤 |
操作 |
纠正措施 |
|---|---|---|
|
1 |
检查 EIFE 接口上 ULP 线缆的连接。 |
请参阅 带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录 以了解备件。 |
|
2 |
检查 EIFE 接口上 Ethernet 电缆的连接。 |
如果 RJ45 连接器上的插头夹子已损坏,则更换 Ethernet 电缆。 |
|
3 |
检查 Ethernet 电缆绝缘。 |
如果绝缘有裂纹或已损坏,则更换 Ethernet 电缆。 |
危险