DOCA0103ZH-07

故障排除:通过通讯网络执行的控制操作

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

定义

控制操作包括用于通过通讯网络使设备分闸和合闸的命令。

有关通过通讯网络执行的控制操作,请参阅本指南的开头相关文档中提及的以下指南:

  • DOCA0105•• MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - Modbus 通讯 - 用户指南

  • DOCA0162•• MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - IEC 61850 通讯指南

设备无法通过藉由 IFEEIFEIFM 接口连接的远程控制器进行控制

问题描述

问题状况

可能原因

解决方案

设备无法分闸或合闸。

设备控制模式被设置为“手动”。

将控制模式切换为“自动”。

设备控制模式被设置为“自动本地”。

将控制模式切换为“自动远程”。

远程控制命令已通过 IFE 接口正面的挂锁禁用。

IFE 接口正面的挂锁移动到解锁位置。

EIFE 接口已通过 EcoStruxure Power Commission 软件锁定。

EcoStruxure Power Commission 软件中,在配置 > 通讯菜单中,将分体式挂锁位置参数的值从锁定改为解锁

针对分闸或合闸命令返回了 Modbus 错误代码 01。

分闸或合闸操作中所使用的密码不正确,或者用户的访问权限不够。

以有效的密码发送分闸或合闸命令。

如果是用户访问权限不够,请向系统管理员核实密码是否有效。

如果密码丢失,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0105•• MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - Modbus 通讯 - 用户指南

设备无法合闸。

合闸命令被 IO 模块禁止。

使用 IO 模块数字量输入所连接的选择开关启用合闸命令 (I=1)。

合闸命令已通过来自通讯网络或 EcoStruxure Power Commission 软件的命令禁止。

使用设置断路器合闸抑制命令来启用合闸指令。

“通过 IO 模块禁止合闸”不工作

问题描述

可能原因

解决方法

IO 模块数字量输入所连接的选择开关设置为“禁用” (I4=0) 时,设备可以合闸。

MicroLogic X 设置 Breaker closing by digital input 被禁用。

EcoStruxure Power Commission 软件中,在常规菜单的断路器合闸抑制中,将允许通过数字量输入进行控制参数设置为启用

额外的检查

如果上述故障排除措施无效,则设备可能存在机械或电气操作方面的问题。请参阅故障排除说明,了解机械控制操作电气控制操作

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?