抽架锁 NII_Z_1:操作抽架钥匙锁系统
安全说明
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
过程定义
|
过程特性 |
描述 |
|---|---|
|
操作 |
检查抽架利用钥匙锁根据抽架锁定配置在断开位置或任意位置的锁定和解锁。 |
|
目标 |
确认选配有抽架锁定附件的 VSPD 抽架钥匙锁系统正确工作。 |
|
频率 |
|
|
特殊条件 |
– |
|
必要的工具 |
摇进摇出手柄 |
|
初步条件
设备必须符合下面规定的条件。请参阅 MasterPacT MTZ 用户指南以找到操作设备说明。
|
设备安装类型 |
极位置 |
机构 |
抽架中的设备位置 |
|---|---|---|---|
|
固定式 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
抽出式 |
分闸 |
释能 |
退出 |
确定抽架锁定配置
MasterPacT MTZ 抽出式设备的抽架可以通过钥匙锁锁定在两种位置上:
-
断开位置。
-
任意位置(退出、测试或连接位置)。
如要确定抽架锁定可能性,将设备移动到连接或测试位置:
-
如果无法拉出挂锁片,则抽架只能锁定在断开位置。先执行锁定程序,再执行解锁程序。
-
如果可以拉出挂锁片,则抽架可以锁定在退出、测试或连接位置。这种情况下的锁定和解锁程序与断开位置的抽架锁定和解锁程序相同。针对每个位置(连接、测试、退出位置)执行上述程序。
下表显示了抽架锁定配置。
|
抽架锁定系统 |
抽架中的设备位置 |
挂锁片 |
在抽架锁定的情况下摇进摇出手柄的插入 |
|---|---|---|---|
|
抽架锁定在断开位置 |
连接 |
无法拉出 |
能够 |
|
测试 |
无法拉出 |
能够 |
|
|
退出 |
能够拉出 |
不能 |
|
|
抽架锁定在任意位置 |
连接 |
能够拉出 |
不能 |
|
测试 |
能够拉出 |
不能 |
|
|
退出 |
能够拉出 |
不能 |
检查在设备处于断开位置时的抽架锁定
对于配有两把钥匙锁的抽架,针对每个钥匙锁执行以下程序。一把钥匙足以锁定进退操作。
|
步骤 |
操作 |
纠正措施 |
|---|---|---|
|
1 |
在钥匙固定在钥匙锁中的情况下,确认抽架未锁定。 |
如果钥匙丢失或损坏,则更换钥匙锁。 请参阅 带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录 以了解备件。 |
|
2 |
确认摇进摇出手柄未插入到摇进摇出手柄插孔中。 |
|
|
3 |
逆时针转动钥匙,然后拔出钥匙。 |
如果钥匙无法转动,则更换钥匙锁。 |
|
4 |
确认摇进摇出手柄无法插入到摇进摇出手柄插孔中。 |
如果能够插入摇进摇出手柄,则检查锁支架是否正确安装(请参阅 MasterPacT MTZ - VSPD 断开位置锁定 - 说明书)。 如果锁支架损坏,请将其更换。 如果钥匙锁受到腐蚀,请将其更换。 然后再次执行上述程序。 如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
|
5 |
解锁抽架,拔出钥匙。然后对第二把钥匙(如有)执行上述程序。 |
检查在设备处于断开位置时的抽架解锁
开始此项检查之前,先确认抽架已锁定在断开位置。
对于配有两把钥匙锁的抽架,针对每个钥匙锁执行以下程序。必须将两把钥匙都插入到钥匙锁中,才能解锁抽架。
危险