DOCA0103ZH-07

维护计划

概述

11/2024 @Experts: This topic is shared in DOCA0099 MTZ Maintenance Guide, DOCA0103 MTZ End-User Maintenance Procedures and DOCA0104 MTZ Manufacturer Maintenance Procedures. Any changes made will be made in all these guides

MicroLogic X 控制单元提供帮助安排预防性维护工作的信息。它监控执行的维护计划并在维护时间要到时生成事件来提醒。

有关维护计划功能的更多信息,请参阅本指南开头相关文档中提及的 MasterPacT MTZ - MicroLogic X 控制单元 - 用户指南

工作原理

MicroLogic X 控制单元生成提示维护时间到的事件。

维护操作计划取决于:

  • MasterPacT MTZ 断路器的工作和环境条件。

  • 用户应用的严重程度。

  • 上次执行的维护计划的日期必须使用 EcoStruxure Power Commission软件来声明。

最终用户基本和标准维护计划事件以及制造商维护计划事件的计算公式为:

  • 对于第一次事件:

    • 如果使用 EcoStruxure Power Commission 软件声明此日期,即从断路器的启用日期算起。

    • 否则,自断路器的装配日期算起。

  • 对于后续事件,从执行的上次维护计划(日常、中期或制造商维护计划)的日期算起(如果日期是使用 EcoStruxure Power Commission 软件声明的)。

    注: 后续制造商维护计划事件从使用 EcoStruxure Power Commission 软件声明的上次执行的制造商维护计划算起。

如果执行的维护计划的日期并不是使用 EcoStruxure Power Commission 软件声明的,则 MicroLogic X 控制单元继续使用启用日期或装配日期来计算维护计划事件。

注: 基本维护事件对应于本指南中详述的最终用户日常维护。标准维护事件对应于本指南中详述的最终用户中期维护。

维护计划设置

通过以下记录参数和声明设置确定维护计划。

通过 MicroLogic X 控制单元记录以下环境条件参数:

  • 温度

  • 工作负载

  • 谐波

  • 相对湿度

  • 振动

使用 EcoStruxure Power Commission 软件(用密码保护)声明环境条件和用户应用严重程度的以下参数。

设置

数值

出厂设置

环境条件

腐蚀性气氛

  • 3C1(郊区)

  • 3C2(城区)

  • 3C3(紧邻工业污染区)

  • 3C4(位于污染型工业厂区内)

3C2

含盐环境

  • 无(无盐雾)

  • 中等(从海边起盐雾 < 10 km)

  • 高(从海边起盐雾 < 1 km)

灰尘

  • 低水平

  • 中等水平

  • 高水平

低水平

用户应用严重程度

  • 中等

数据可用性

维护计划数据如下:

  • 执行的上次维护计划的日期,如果该数据使用 EcoStruxure Power Commission 软件声明。

    • 已执行的维护计划:日常、中期或制造商维护

    • 维护操作的日期

    • 服务提供商的名称

    • 维护人员的姓名

  • 要执行的下次维护计划的日期:

    • 要执行的维护计划:日常、中期或制造商维护

    • 在计划时间快要到之间的月数或过期的月数

可用维护计划数据如下:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上:主页 > 维护 > 帮助 > 维护计划

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 利用 EcoStruxure Power Device 应用 通过 BluetoothUSB OTG 连接

  • 在使用通讯网络的远程控制器上

预定义事件

该维护计划功能生成下列事件:

事件

历史记录

严重性

计划在一个月内执行基本维护

诊断

中等(1)

计划在一个月内执行标准维护

诊断

中等(2)

计划在三个月内执行制造商维护

诊断

中等(2)

(1) 默认情况下处于禁用状态。可通过 EcoStruxure Power Commission 软件自定义设置。

(2) 默认启用,具有弹出消息。

有关事件发生时的措施建议,请参阅本指南开头相关文档中的相关文档:

  • MasterPacT MTZ1 - 带 MicroLogic X 控制单元的隔离开关和断路器 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - 带 MicroLogic X 控制单元的隔离开关和断路器 - 用户指南

注: Schneider Electric 提供的全球服务计划可能包含针对设备的不同维护计划,其中不同维护级别的表述有所不同:
  • MicroLogic X 事件中的基本维护对应于服务计划中的日常维护以及带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器的维护指南中的日常维护。

  • MicroLogic X 事件中的标准维护对应于服务计划中的日常维护以及带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器的维护指南中的中期维护。

  • 制造商维护保持的表述不变。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?