DOCA0103ZH-07

电源连接 NIII_Z_1:检查连接系统

安全说明

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。参见 NFPA 70ECSA Z462NOM 029-STPS 或当地相关规定。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 除非维护程序中另有规定,否则所有操作(检查、测试和预防性维护)必须在设备、底盘和辅助电路断电之后才可执行。
  • 核实上游和下游终端上的设备和底盘已断电。
  • 务必使用适当的额定电压传感设备以确认设备、底盘和辅助电路已断电。
  • 安装安全栅并显示危险标志。
  • 在测试期间,严禁任何人触摸已施加了电压的设备、抽架或导体。
  • 打开此设备的电源之前,确认所有连接件都已紧固到正确的扭矩并且设备处于关断状态(OFF 位置)。
  • 打开此设备的电源之前,请将所有设备、门和盖安置到位。
  • 打开此设备的电源之前,请注意潜在危险,仔细检查作业区的设备内是否留有工具和其他物品。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
设备掉落风险
  • 确保吊装设备有足够的吊装能力来吊起设备。
  • 关于吊装设备的使用,请遵循制造商说明。
  • 穿戴安全帽、安全鞋和厚手套。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

过程定义

过程特性

描述

操作

  • 确认接线端子和电缆和/或母排都正确紧固。

  • 检查润滑脂是否存在以及其状态。

  • 如果是抽出式设备,则检查触点组中端子的穿透深度。

  • 清洁触点表面。

目标

根据 IEC 标准检查设备和客户自有接线上的温升是否正常。

频率

请参阅“最终用户中期维护计划的建议频率”.

特殊条件

必要的工具

  • 白色抛光垫(如 Scotch-Brite

  • 扭矩扳手

  • 小漆刷

  • 新螺栓、螺母和垫圈

相关文档

  • MasterPacT MTZ1 - 带 MicroLogic X 控制单元的 IEC 隔离开关和断路器 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - 带 MicroLogic X 控制单元的隔离开关和断路器 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ1 - 连接器 - 说明书

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - 连接器 - 说明书

初步条件

设备必须符合下面规定的条件。请参阅 MasterPacT MTZ 用户指南以找到操作设备说明。

设备安装类型

极位置

机构

抽架中的设备位置

固定式

N/A

抽出式

从抽架拆除

五金件连接示例

A 端子螺钉,已在工厂拧紧到 13 N•m (MasterPacT MTZ1) 和 17 N•m (MasterPacT MTZ2/MTZ3)

B 断路器端子

C 母排

D 螺栓

E 垫圈

F 螺母

固定式设备:检查接线端子到设备的安装以及电缆和/或母排到接线端子的安装

步骤

操作

纠正措施

1

断开母排与所有接线端子的连接。

连接类型:

  • 混合式接线

  • 垂直背面接线

  • 水平背面接线

如果断开连接期间发现母排受损,请为客户提出相应建议。

2

核对设备的推荐扭矩值:

  • 对于 MasterPacT MTZ1:13 N•m

  • 对于 MasterPacT MTZ2/MTZ3:17 N•m

 

3

确保螺钉不拧得过紧:

  1. 将扭矩扳手设置为比推荐值低 1 N•m,然后将接线端子拧紧到该值。

  2. 将扭矩扳手设置为推荐值,然后将接线端子拧紧到该值。

如果螺钉无法拧紧到该值,请联系 Schneider Electric 服务代表

4

利用白色抛光垫清洁母排触点表面和客户自有端子。

如果变色显著,请联系 Schneider Electric 服务代表

5

断开电缆与所有接线端子的连接。

如果断开连接期间发现电缆受损,请为客户提出相应建议。

6

利用白色抛光垫清洁电缆接线片的触点表面。

如果电缆绝缘受损(比如,裂开或电缆收缩),请为客户提出相应建议。

7

使用一套全新的螺栓、螺母和垫圈来重新连接电缆和/或母排,然后拧紧到推荐扭矩。

注: 标准的连接用五金件为 8.8 级不锈钢五金件,带触点垫圈。对于 MTZ2 40MTZ3 40MTZ3 50MTZ3 63,建议使用 A80 不锈钢五金件。
 

抽出式设备:检查接线端子到设备的安装以及电缆和/或母排到接线端子的安装

步骤

操作

纠正措施

1

核对设备的推荐扭矩值:

  • 对于 MasterPacT MTZ1:13 N•m

  • 对于 MasterPacT MTZ2/MTZ3:17 N•m

 

2

确保螺钉不拧得过紧:

  1. 将扭矩扳手设置为比推荐值低 1 N•m,然后将接线端子拧紧到该值。

  2. 将扭矩扳手设置为推荐值,然后将接线端子拧紧到该值。

如果螺钉无法拧紧到该值,请联系 Schneider Electric 服务代表

3

检查设备内部端子上的润滑脂状态。

  • 如果润滑脂过多,则用小漆刷在那片区域上均匀涂开润滑脂。

  • 如果没有润滑脂或者润滑脂的颜色或质地改变,请联系 Schneider Electric 服务代表

4

确认触点组中内部端子的穿透深度(如图中标记所示)约为 5 毫米。

如果穿透深度小于 5 毫米,请联系 Schneider Electric 服务代表

5

手动打开顶部和底部安全挡板,检查触点组上是否存在润滑脂。

  • 如果润滑脂过多,则用小漆刷在那片区域上均匀涂开润滑脂。

  • 如果没有润滑脂或者润滑脂的颜色或质地改变,请联系 Schneider Electric 服务代表

6

断开客户自有电缆和/或母排与抽架上所有接线端子的连接。

如果断开连接期间发现电缆或母排受损,请为客户提出相应建议。

7

确保螺钉不拧得过紧:

将扭矩扳手设置为比推荐值低 1 N•m,然后将接线端子拧紧到该值。

如果螺钉无法拧紧到该值,请联系 Schneider Electric 服务代表

8

在不移除客户自有端子的情况下,将接线端子拧紧到以下推荐值:

  • 对于 MasterPacT MTZ1:13 N•m

  • 对于 MasterPacT MTZ2/MTZ3:17 N•m

如果螺钉无法拧紧到该值,请联系 Schneider Electric 服务代表

9

利用白色抛光垫清洁母排触点表面和客户自有端子。

如果变色显著,请联系 Schneider Electric 服务代表

10

利用白色抛光垫清洁电缆接线片的触点表面。

11

使用一套全新的螺栓、螺母和垫圈来重新连接电缆和/或母排,然后拧紧到推荐扭矩。

注: 标准的连接用五金件为 8.8 级不锈钢五金件,带触点垫圈。对于 MTZ2 40MTZ3 40MTZ3 50MTZ3 63,建议使用 A80 不锈钢五金件。
 

设备上的端子安装以及推荐紧固扭矩

请参阅以下文档:

  • MasterPacT MTZ1 - 连接器 - 说明书

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - 连接器 - 说明书

母排连接的推荐紧固扭矩

下表显示了在将母排(Cu ETP - 法国标准 NFA 51-100)连接到断路器时要使用的紧固扭矩。这些值适用于铜母排以及钢制螺母和螺栓(8.8 级)。这些扭矩也可适用于 AGS-T52 品质铝母排(法国标准 NFA 02-104 或美国国家标准 H-35-1)。

Ø(毫米)

标称值

Ø(毫米)

钻孔

在使用弹簧锁紧垫圈或平垫圈情况下的紧固扭矩 (N•m)

在使用触点垫圈或波纹垫圈情况下的紧固扭矩 (N•m)

10

11

37.5

50

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.