机构 NII_Z_3:检查设备极点的合闸是否彻底
安全说明
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
过程定义
|
过程特性 |
描述 |
|---|---|
|
操作 |
确认在设备处于合闸位置且机构已储能的情况下,在拉下弹簧储能手柄时,设备不分闸。 |
|
目标 |
确认在手动使设备合闸后极点闭合且被机械地锁定。 |
|
频率 |
|
|
特殊条件 |
此项检查必须手动进行。 在配备有 MCH 储能马达的固定式设备上,断开 MCH 储能马达的辅助电路(端子 B1 和 B2)的连接。 |
|
必要的工具 |
– |
|
初步条件
设备必须符合下面规定的条件。请参阅 MasterPacT MTZ 用户指南以找到操作设备说明。
|
设备安装类型 |
极位置 |
机构 |
抽架中的设备位置 |
|---|---|---|---|
|
固定式 |
分闸 |
释能 |
N/A |
|
抽出式 |
分闸 |
释能 |
退出 |
检查设备极点的彻底合闸
|
步骤 |
操作 |
纠正措施 |
|---|---|---|
|
1 |
通过将弹簧储能手柄下拉六次,来手动使机构储能。 |
|
|
2 |
按下合闸按钮,使设备合闸。 设备继而合闸。 |
如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
|
3 |
拉下弹簧储能手柄。设备必须保持合闸。 |
联系您的 Schneider Electric 服务代表。 |
危险