抽架 NIII_Z_2:检查安全挡板的操作
安全说明
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
危险 |
|---|
|
设备掉落风险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
过程定义
|
过程特性 |
描述 |
|---|---|
|
操作 |
|
|
目标 |
确认安全挡板正确工作且在设备从抽架移除后能够防止触及电力电路。 |
|
频率 |
|
|
特殊条件 |
– |
|
必要的工具 |
|
|
|
初步条件
设备必须符合下面规定的条件。请参阅 MasterPacT MTZ 用户指南以找到操作设备说明。
|
设备安装类型 |
极位置 |
机构 |
抽架中的设备位置 |
|---|---|---|---|
|
固定式 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
抽出式 |
分闸 |
释能 |
从抽架拆除 |
检查 MasterPacT MTZ1、MTZ2 和 MTZ3 的安全挡板操作(2022 年 9 月之前)
对每个安全挡板执行以下程序。
检查 MasterPacT MTZ3 的安全挡板操作(2022 年 9 月之后)
从 2022 年 9 月起,每个 MTZ3 安全挡板都将保护一个相的顶部和底部抽架触点组。在此日期之前,由一个安全挡板保护所有相的顶部抽架触点组,并由另一个安全挡板保护所有相的底部抽架触点组。
对每个相的安全挡板机构执行以下操作。
检查利用 VIVC 锁定附件对 MasterPacT MTZ2 和 MTZ3 进行的挡板挂锁(2022 年 9 月之前)
开始此项检查之前,先确认安装了 VIVC 正面挡板位置指示器和锁定附件。
顶部或底部安全挡板可分别或一起锁定在 2022 年 9 月之前制造的 MasterPacT MTZ2 设备和 MasterPacT MTZ3 设备上。
只有在抽架处于测试或断开位置时,才能够执行安全挡板锁定。
|
步骤 |
操作 |
纠正措施 |
|---|---|---|
|
1 |
拉出右侧锁片。 |
如果锁片无法拉出,则检查锁定附件是否正确安装(请参阅 MasterPacT MTZ2/MTZ3 - VIVC 正面挡板位置指示和锁定 - 说明书)。 如果锁定附件损坏,请将其更换。 请参阅 带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录 以了解备件。 如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
|
2 |
在此锁片中插入挂锁。 |
|
|
3 |
确认无法按下底部安全挡板的挡板执行器。底部安全挡板必须保持关闭。 |
如果可以按下挡板执行器并且/或者可以打开安全挡板,则移除并更换挡板。 如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
|
4 |
确认摇进摇出手柄无法插入。 |
如果能够插入摇进摇出手柄,请联系 Schneider Electric 服务代表 |
|
5 |
移除挂锁。 |
|
|
6 |
拉出左侧锁片。 |
|
|
7 |
在此锁片中插入挂锁。 |
|
|
8 |
确认无法按下顶部安全挡板的挡板执行器。顶部安全挡板必须保持关闭。 |
如果可以按下挡板执行器并且/或者可以打开安全挡板,则移除并更换挡板。 如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
|
9 |
确认摇进摇出手柄无法插入。 |
如果能够插入摇进摇出手柄,请联系 Schneider Electric 服务代表 |
|
10 |
移除挂锁。 |
检查利用 VIVC 锁定附件对 MasterPacT MTZ3 进行的挡板挂锁(2022 年 9 月之后)
开始此项检查之前,先确认安装了 VIVC 正面挡板位置指示器和锁定附件。
VIVC 锁定附件将所有安全挡板一起锁定在 2022 年 9 月之后制造的 MasterPacT MTZ3 设备上。
只有在抽架处于测试或断开位置时,才能够执行安全挡板锁定。
危险
危险