DOCA0103ZH-07

故障排除:通过 IO 模块执行的控制操作

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

定义

控制操作包括用于通过包含断路器操作预定义应用程序的 IO 模块使设备分闸和合闸的命令。

有关通过 IO 模块执行的控制操作,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0055•• Enerlin'X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南

无法通过 IO 模块控制设备

问题描述

问题状况

可能原因

解决方案

设备无法分闸或合闸。

未将 IO 模块配置用于断路器操作预定义应用程序 2。

使用旋转开关将 IO 模块配置用于断路器操作预定义应用程序 2,并将测试/复位按钮按住 5 秒以验证配置。

设备控制模式被设置为“手动”。

将控制模式切换为“自动”。

数字量输入 I5 或 I6 所连接的本地分闸或合闸指令对设备没有控制作用。

设备控制模式被设置为“远程”。

使用 IO 模块数字量输入 I1 所连接的控制模式选择开关将控制模式更改为“本地”(I1=0)。

数字量输入 I2 或 I3 所连接的远程分闸或合闸指令对设备没有控制作用。

设备控制模式被设置为“本地”。

使用 IO 模块数字量输入 I1 所连接的控制模式选择开关将控制模式更改为“远程”(I1=1)。

设备无法合闸。

合闸命令被断路器操作预定义应用程序 2 中配置的 IO 模块禁止。

使用 IO 模块数字量输入 I4 所连接的选择开关启用合闸命令 (I4=1)。

合闸命令已通过来自通讯网络或 EcoStruxure Power Commission 软件的命令禁止。

EcoStruxure Power Commission 软件中,在设备检查 > 设备菜单中,将禁止断路器远程合闸参数的值从藉由通讯启用更改为禁用

“通过 IO 模块禁止合闸”不工作

问题描述

可能原因

解决方法

IO 模块数字量输入所连接的选择开关设置为“禁用” (I4=0) 时,设备可以合闸。

MicroLogic X 设置 Breaker closing by digital input 被禁用。

EcoStruxure Power Commission 软件中,在常规菜单的断路器合闸抑制中,将允许通过数字量输入进行控制参数设置为启用

额外的检查

如果上述故障排除措施无效,则设备可能存在机械或电气操作方面的问题。请参阅故障排除说明,了解机械控制操作电气控制操作

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?