设备 NII_Z_1:检查设备的总体状况
安全说明
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
过程定义
|
过程特性 |
描述 |
|---|---|
|
操作 |
进行目检,确认设备各部件上没有明显的老化或损坏迹象。 |
|
目标 |
检查正使用的或长期存储后的设备的总体状况。 |
|
频率 |
|
|
特殊条件 |
– |
|
必要的工具 |
– |
|
初步条件
设备必须符合下面规定的条件。请参阅 MasterPacT MTZ 用户指南以找到操作设备说明。
|
设备安装类型 |
极位置 |
机构 |
抽架中的设备位置 |
|---|---|---|---|
|
固定式 |
分闸 |
释能 |
N/A |
|
抽出式 |
分闸 |
释能 |
退出 |
检查设备的前罩
|
步骤 |
操作 |
纠正措施 |
|---|---|---|
|
1 |
检查前罩上的螺钉是否都齐全:
|
如有任何螺钉缺失,请更换前罩(请参阅 MasterPacT MTZ 3P/4P - 前盖 - 说明书)。 请参阅 带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录 以了解备件。 |
|
2 |
确认前罩无裂纹、未裂开或变形。 |
如果前罩损坏,请将其更换(请参阅 MasterPacT MTZ 3P/4P - 前盖 - 说明书)。 请参阅 带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录 以了解备件。 |
|
3 |
确认设备和抽架上存在识别标签,其中包括: |
要更换铭牌,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
|
4 |
如果可以,请检查指示最后一次维护操作的日期的标签。 |
检查 MicroLogic X 控制单元
|
步骤 |
操作 |
纠正措施 |
|---|---|---|
|
1 |
确认透明罩设置到位。 |
|
|
2 |
如要打开透明罩,请拉拽其右上角。 注: 只有在透明罩打开的情况下,才能对保护设置执行本地修改或使用 MicroLogic X 控制单元正面的 mini USB 端口。
每次使用 mini USB 端口进行检查后,应:
在对保护设置执行远程修改时,不需要打开此罩。 |
|
|
3 |
快速(持续时间少于 1 秒)按下测试/复位按钮,确认四个脱扣原因 LED 和红色工作 LED 都亮起。 |
注: 如果 LED 相继亮起,则红色服务
LED 在电池充电或电量耗尽之前一直亮起。
如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
|
4 |
将 MicroLogic X 控制单元连接到电源。 例如,将 Mobile Power Pack 外部电池连接到 MicroLogic X USB 端口。 |
|
|
5 |
检查确认 Ready LED 在闪烁,这表明故障检测链正常工作。 |
如果 LED 不闪烁并且控制单元上未显示事件消息,请联系 Schneider Electric 服务代表,更换 MicroLogic X 控制单元。 |
|
6 |
按下 Bluetooth 按钮,确认 Bluetooth LED 亮起。 |
如果该 LED 未亮起,则更换 MicroLogic X 显示屏(请参阅 MicroLogic X - 嵌入式显示器 - 说明书)。 |
|
7 |
检查 MicroLogic X 显示屏上显示的数据和设置是否易于辨认。 注: MicroLogic X 显示屏工作异常时,保护功能仍然在工作。也可以通过其他接口(例如 EcoStruxure Power
Commission 软件)查看设置和数据。
|
如果显示不清晰,或者如果上下文按钮工作异常,请更换 MicroLogic X 显示屏(请参阅 MicroLogic X - 嵌入式显示器 - 说明书)。 |
清洁设备
| 注意 |
|---|
|
设备损坏风险
不得使用加压型清洁产品或者含溶剂(三氯乙烷或三氯乙烯)的产品(如 WD40)。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
加压型清洁产品可能引起以下损害:
-
去除无法触及的润滑点上的润滑脂。这些区域的润滑为持续设备整个寿命期的一次性润滑,无法重新润滑。
-
未润滑的位置受到腐蚀。
-
因清洁产品施加的压力而导致损坏。
-
因触点区域中存在绝缘溶剂而导致温升。
-
消除特殊保护层。
-
塑料材料退化。
|
步骤 |
操作 |
注释 |
|---|---|---|
|
1 |
用清洁的干布或刷子清洁设备。 |
如果灰尘过多,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
检查设备外壳以及抽出式设备的抽架
检查连接
|
步骤 |
操作 |
纠正措施 |
|---|---|---|
|
1 |
对设备端子进行目检,查看是否存在变色(表明存在异常温升)。 |
如果设备端子变色且您具备相应资质,则根据规程“电源连接 NIII_Z_1”进行操作。否则,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
|
2 |
目检电缆绝缘的状况(比如,是否存在变色、裂纹或电缆收缩)。 |
如果电缆存在绝缘损坏迹象且您具备相应资质,则根据规程“电源连接 NIII_Z_1”进行操作。否则,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
检查腐蚀性环境中的连接
如果是腐蚀性环境,请联系 Schneider Electric 服务代表。
例如,设备可用于存在二氧化硫 (SO2) 或硫化氢 (H2S) 的地方,例如钢铁厂、造纸厂、合成纤维、精炼厂和硫磺化工厂。腐蚀性化学品可能影响设备的完整性:
-
温升过大会导致银硫化(氧化),进而损坏触点。
-
与 SO2 和 H2S 接触后,固态银触点和银涂层触点会变黑,从而增大触点电阻和温度。
危险