控制单元 NII_Z_2:检查接地故障 (MicroLogic 6.0 X) 或接地泄漏 (MicroLogic 7.0 X) 保护功能
安全说明
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
过程定义
此程序适用于配备有 MicroLogic 6.0 X 或 MicroLogic 7.0 X 控制单元的断路器。
|
过程特性 |
描述 |
|---|---|
|
操作 |
使用控制单元上的测试按钮确认设备在发生接地故障 (MicroLogic 6.0 X) 或接地泄漏 (MicroLogic 7.0 X) 时脱扣。 |
|
目标 |
确认接地故障或接地泄漏保护功能有效。 |
|
频率 |
|
|
特殊条件 |
将 MicroLogic X 控制单元连接到电源。例如,将 Mobile Power Pack 外部电池连接到 MicroLogic USB 端口。 |
|
必要的工具 |
– |
|
初步条件
设备必须符合下面规定的条件。请参阅 MasterPacT MTZ 用户指南以找到操作设备说明。
|
设备安装类型 |
极位置 |
机构 |
抽架中的设备位置 |
|---|---|---|---|
|
固定式 |
合闸 |
释能 |
N/A |
|
抽出式 |
合闸 |
释能 |
测试 |
检查 MicroLogic X 控制单元脱扣原因 LED
|
步骤 |
操作 |
纠正措施 |
|---|---|---|
|
1 |
如果设备配备有 MN 欠压线圈,则要么将其连接到电压为设备额定电压的电源,要么移除 MN 欠压线圈。 |
|
|
2 |
如要打开透明罩,请拉拽其右上角。 |
|
|
3 |
使用薄螺丝刀快速推入(持续时间少于 1 秒)测试按钮,然后确认 Ig/IΔn LED 亮起且屏幕上的相应消息显示变成红色。 |
如果 Ig/IΔn LED 未亮起,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
|
4 |
确认设备脱扣并且前罩上的蓝色故障脱扣复位按钮弹出。 |
|
|
5 |
将测试/复位按钮按住 3 秒,复位脱扣原因 LED。 |
|
|
6 |
通过将弹簧储能手柄下拉六次,来手动使机构储能。 当感受不到来自弹簧储能手柄的阻力时,机构即储能完成。 |
|
|
7 |
如果设备配备有 MN 欠压线圈,则要么将其连接到电压为设备额定电压的电源,要么移除 MN 欠压线圈。 |
|
|
8 |
按下合闸按钮。 设备不得合闸。 |
如果设备合闸,则核对客户订单:
|
|
9 |
按下前罩上的蓝色故障脱扣复位按钮,执行复位。 |
如果蓝色故障脱扣复位按钮未复位,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
|
10 |
按下合闸按钮。 设备继而合闸。 |
如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
危险