DOCA0105ES-09

Gestión de fecha

Introducción

Cada módulo de IMU utiliza sus registros de historiales y sus eventos de marca de tiempo a fecha.

La fecha de los módulos IMU se actualiza en dos pasos:

  1. Sincronización externa: el maestro Modbus sincroniza la interfaz de comunicación IFM , IFE o EIFE.

  2. Sincronización interna: la interfaz de comunicación difunde la fecha y la hora a la unidad de control MicroLogic X y a los demás módulos ULP conectados en la IMU.

Sincronización externa

Existen varias maneras de sincronizar externamente la interfaz de comunicación IFM , IFE o EIFE:

  • Manualmente:

  • Programando el maestro Modbus con:

    • La fecha y la hora del conjunto de funciones de Modbus: código de función 43-16 Funciones de escritura.

    • O la hora absoluta del conjunto de comandos de la interfaz por medio de la interfaz IFM, IFE o EIFE.

  • Automáticamente:

    • Con IFE o EIFE configurados como modo SNTP.

La interfaz de comunicación se considera sincronizada externamente si la última sincronización ha ocurrido dentro de las últimas 2 horas.

Sincronización interna

Cuando la interfaz de comunicación IFM, IFE o EIFE recibe la fecha y hora, difunde la fecha y hora a todos los módulos ULP conectados en la IMU.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.