DOCA0105ES-09

Lista de comandos y códigos de error de la unidad de control MicroLogic

Lista de comandos

Los comandos de la unidad de control MicroLogic los ejecuta la interfaz de comandos. Se agrupan según sus funciones y tipos:

En los registros de la unidad de control MicroLogic:

  • LC indica los registros que pueden leerse mediante un comando get

  • EC indica los registros que pueden escribirse mediante un comando set y reset.

Códigos de error

Los códigos de error generados por las unidades de control MicroLogic son los códigos de error genéricos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?