DOCA0105ES-09

Introducción

Descripción general

FYI, this map is shared with Masterpact MTZ, Masterpact NT/NW and Compact NSX Modbus Communication guides. Any changes made will be made in all these guides.

La interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático permite que una unidad funcional inteligente (IMU) con un interruptor automático ComPacT, PowerPacT o MasterPact se conecte a una red Modbus de línea serie Modbus-SL RS-485 de 2 hilos. Cada interruptor automático tiene su propia interfaz IFM y una dirección Modbus correspondiente.

Tipos de interfaz IFM

El número de referencia de la interfaz IFM es LV434000. La interfaz IFM con el número de referencia LV434000 sustituye por completo a la interfaz IFM con el número de referencia TRV00210 o STRV00210.

NOTA:
  • Los datos de interfaz IFM para la interfaz IFM con el número de referencia LV434000 son los mismos que para la interfaz IFM con el número de referencia TRV00210 o STRV00210.

  • Las interfaces IFM con número de referencia TRV00210 o STRV00210 no son compatibles con los interruptores automáticos MasterPact MTZ .

Características de la interfaz IFM

Las características principales de la interfaz IFM son:

  • Una única interfaz de línea serie Modbus proporcionada en

    • la interfaz de conector RJ45

    • la interfaz de conexión de apilado

  • Conmutadores rotativos de la HMI para configuración de la dirección y opción de candado

  • Botón pulsador para función de prueba

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.