DOCA0105ES-09

Introducción

Descripción general

FYI, this map is shared with EIFE User Guide and Masterpact MTZ Modbus guide.

La interfaz Ethernet incorporada EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ (o interfaz EIFE) permite conectar un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ a una red Ethernet.

Ofrece acceso digital todos los datos proporcionados por la unidad de control MicroLogic X del interruptor automático MasterPact MTZ . Proporciona información acerca del sistema de unidad funcional inteligente (IMU). Además, supervisa las tres posiciones del interruptor automático cuando se inserta en el zócalo:

  • Zócalo conectado

  • Zócalo desconectado

  • Posición de test del zócalo

Características de la interfaz EIFE

Las características principales de la interfaz EIFE son:

  • Puerto Ethernet doble de 10/100 Mbps para una conexión en cadena simple

  • Servicio web de perfil del dispositivo para la detección de la interfaz EIFE en la red de área local (LAN)

  • Interfaz Ethernet para interruptores automáticos seccionables MasterPact MTZ

  • Páginas web de configuración incrustadas

  • Páginas web de monitorización incrustadas

  • Páginas web de control incrustadas

  • Gestión de estado de zócalo (CE, CD y CT)

  • Alarma de notificación por correo electrónico integrada

  • Gestión de hora de la red (SNTP)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.