DOCA0105ES-09

Registros específicos de la interfaz EIFE

Alarmas del zócalo

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x3997

14744

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 14745:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x3998

14745

L

INT16U

Registro de alarmas de gestión de zócalo

0

Discrepancia de posición del zócalo

1

No se ha realizado ninguna operación de desmontaje en los últimos 11 meses

2

El zócalo ha alcanzado su número máximo de operaciones

3

La vida útil restante del zócalo está por debajo del umbral de alarma

4

Se ha detectado una nueva unidad de control MicroLogic

5-15

Reservado

Gestión de zócalo

En la tabla se describen los registros relacionados con la función Gestión de zócalo que lleva a cabo la interfaz Ethernet integrada EIFE.

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x3BC3

15300

L-LC

INT16U

Calidad de cada bit del registro 15301:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x3BC4

15301

L-LC

INT16U

Estado de zócalo

0-7

Reservado

8

Dispositivo en posición desenchufado (CD)

9

Dispositivo en posición enchufado (CE)

10

Dispositivo en posición de test (CT)

11-15

Reservado

0x3BC5-0x3BC6

15302-15303

L-LC-EC

INT32U

0-65534

Contador de posición de conexión del zócalo

Este contador aumenta para cada flanco ascendente de la posición enchufado del zócalo

0x3BC7-0x3BC8

15304-15305

L-LC-EC

INT32U

0-65534

Contador de posición de desconexión del zócalo

Este contador aumenta para cada flanco ascendente de la posición desenchufado del zócalo

0x3BC9-0x3BCA

15306-15307

L-LC-EC

INT32U

0-65534

Contador de posición de prueba del zócalo

Este contador aumenta para cada flanco ascendente de la posición de test de zócalo

0x3BCB-0x3BCE

15308-15311

L-LC

DATETIME

-

Marca de tiempo del último cambio de la posición enchufado del zócalo

0x3BCF-0x3BD2

15312-15315

L-LC

DATETIME

-

Marca de tiempo del último cambio de la posición desenchufado del zócalo

0x3BD3-0x3BD6

15316-15319

L-LC

DATETIME

-

Marca de tiempo del último cambio de la posición de test de zócalo

0x3BD7-0x3BD8

15320-15321

L-EC

INT32U

Tiempo de funcionamiento desde el último mantenimiento de engrasado

0x3BD9-0x3BDA

15322-15323

L-EC

INT32U

Tiempo de funcionamiento desde el último movimiento de la posición enchufado

0x3BDB

15324

L

INT16U

0-65534

Contador de reengrasado de contactos de zócalo

0x3BDC-0x3BE0

15325-15329

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.