DOCA0105ES-09

Comandos específicos de la interfaz EIFE

Reiniciar las alarmas EIFE

Para reiniciar las alarmas de la interfaz EIFE, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

41099

Código de comando = 41099

0x1F40

8001

INT16U

10

Número de parámetros (bytes) = 10

0x1F41

8002

INT16U

8705 (0x2201)

Destino = 8705 (0x2201)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

Preseleccionar contadores de zócalo/cajón

Para preseleccionar los contadores de zócalo o cajón, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

41352

Código de comando = 41352

0x1F40

8001

INT16U

16

Número de parámetros (bytes) = 16

0x1F41

8002

INT16U

8705

Destino = 8705 (0x2201)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

0-65535

Restablecimiento/preselección de contador conectado:

  • 0-65534 = valor preestablecido del contador conectado

  • 65535 (0xFFFF) = no preestablecer el contador conectado

0x1F46

8007

INT16U

0-65535

Restablecimiento/preselección de contador desconectado:

  • 0-65534 = valor preestablecido del contador desconectado

  • 65535 (0xFFFF) = no preestablecer el contador desconectado

0x1F47

8008

INT16U

0-65535

Restablecimiento/preselección de contador de prueba:

  • 0-65534 = valor preestablecido del contador de prueba

  • 65535 (0xFFFF) = no preestablecer el contador de prueba

Preestablecer temporizadores de reengrasado

Para preestablecer los temporizadores de reengrasado, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

41353

Código de comando = 41353

0x1F40

8001

INT16U

18

Número de parámetros (bytes) = 18

0x1F41

8002

INT16U

8705

Destino = 8705 (0x2201)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

0x1F45-0x1F46

8006-8007

INT16U

Tiempo de funcionamiento desde el último mantenimiento de engrasado

  • 0-157766400 = valor preestablecido del contador de temporizador de reengrasado

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = Sin valor preestablecido

0x1F47-0x1F48

8008-8009

 

INT32U

Tiempo de funcionamiento desde el último movimiento en el bastidor en posición (temporización desde la última desconexión)

  • 0-28944000 = valor preestablecido del temporizador de extracción

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = Sin valor preestablecido

Comando Obtener eventos

Para obtener todos los eventos, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

50560

Código de comando = 50560

0x1F40

8001

INT16U

27

Número de parámetros (bytes) = 27

0x1F41

8002

INT16U

8705 (0x2201)

Destino = 8705 (0x2201)

0x1F42

8003

INT16U

0

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

Contraseña del comando = 0 (no se requiere contraseña)

0x1F45

8006

Reservado

0x1F46

8007

INT16U

0, 2

Método de obtención de evento solicitadoProcedimiento de obtención de eventos:

  • 0 = Eventos más recientes

  • 2 = Eventos hasta un número de secuencia

0x1F47-0x1F4A

8008-8011

Reservado

0x1F4B–0x1F4C

8012-8013

INT32U

Número de secuencia de evento solicitada (solamente para el método 2)

0x1F4D

8014

INT16U

Gravedad del evento solicitado

0-7

Reservado

8

Baja

9

Media

10

Alta

11-15

Reservado

Los eventos se devuelven a los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x1F53

8020

INT16U

50560

Último código de comando

0x1F54

8021

INT16U

Estado del comando:

0x1F55

8022

INT16U

Número de bytes devueltos

0x1F56

8023

Reservado

0x1F57

8024

INT16U

0, 2

Método solicitado de evento de respuesta:

  • 0 = Eventos más recientes

  • 2 = Eventos hasta un número de secuencia

0x1F5E

8031

INT16U

Gravedad del evento de respuesta

0-7

Reservado

8

Baja

9

Media

10

Alta

11-15

Reservado

0x1F5F

8032

INT16U

MSB: Número de eventos devueltos

LSB: Eventos restantes

  • 0 = No hay más eventos que obtener

  • 1 = Más eventos que obtener

0x1F60

8033

INT16U

1013-25630

Primer código de evento

0x1F61-0x1F64

8034-8037

DATETIME

Marca de tiempo del primer evento

0x1F65

8038

INT16U

Calidad de marca de tiempo del primer evento

0x1F66-0x1F67

8039-8040

INT32U

Número de secuencia del primer evento

0x1F68

8041

INT16U

MSB: Estado del primer evento

  • 1 = Ocurrencia

  • 2 = Finalización

  • 3 = Impulso

LSB: Reservado

0x1F69

8042

Reservado

0x1F6A

8043

INT16U

Gravedad del primer evento

0-7

Reservado

8

Baja

9

Media

10

Alta

11-15

Reservado

0x1F6B-0x1F75

8044-8054

INT16U

Características del evento 2 (igual que el evento 1)

0x1F76-0x1F80

8055-8065

INT16U

Características del evento 3 (igual que el evento 1)

0x1F81-0x1F8B

8066-8076

INT16U

Características del evento 4 (igual que el evento 1)

0x1F8C-0x1F96

8077-8087

INT16U

Características del evento 5 (igual que el evento 1)

0x1F97-0x1FA1

8088-8098

INT16U

Características del evento 6 (igual que el evento 1)

0x1FA2-0x1FAC

8099-8109

INT16U

Características del evento 7 (igual que el evento 1)

0x1FAD-0x1FB7

8110-8120

INT16U

Características del evento 8 (igual que el evento 1)

0x1FB8-0x1FC2

8121-8131

INT16U

Características del evento 9 (igual que el evento 1)

0x1FC3-0x1FCD

8132-8142

INT16U

Características del evento 10 (igual que el evento 1)

Procedimiento de obtención de eventos

El comando permite obtener eventos con uno de los dos métodos siguientes:

  • Obtener los eventos más recientes.

  • Obtener eventos hasta un número de secuencia de evento. El número de secuencia de evento es un identificador de evento definido por el dispositivo y está disponible entre las características del evento. Puede usarse para ordenar los eventos cronológicamente.

El comando permite obtener 10 eventos como máximo para uno o varios niveles de seguridad.

  • Para obtener los 10 eventos más recientes, use el método “Obtener los eventos más recientes”.

  • Si hay más de 10 eventos, use el otro método, “Obtener eventos hasta un número de secuencia de evento”, para obtener el resto de los eventos.

Ejemplo: Leer todos los eventos

El siguiente diagrama muestra los pasos que se deben seguir para leer todos los eventos registrados en el dispositivo:

Eventos de la interfaz EIFE

Código de evento

Descripción

2304

(0x0900)

Discrepancia de posición del zócalo

2305

(0x0901)

Cambio de contacto conectado del zócalo

2306

(0x0902)

Cambio de contacto desconectado del zócalo

2307

(0x0903)

Cambio de contacto de prueba del zócalo

2308

(0x0904)

Retire el dispositivo del zócalo y vuelva a colocarlo

2309

(0x0905)

El zócalo ha alcanzado el número máximo de operaciones

2310

(0x0906)

La vida útil restante del zócalo está por debajo del umbral de alarma

2311

(0x0907)

Se ha detectado una nueva unidad de control MicroLogic

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.