DOCA0105ES-09

Comandos set de funcionamiento del interruptor automático

Lista de comandos

En la tabla siguiente se enumeran los comandos set de funcionamiento del interruptor automático, sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario:

Comando

Código de comando

Perfil de usuario

Abrir interruptor automático Abrir interruptor automático

904

Administrador u operador

Cerrar interruptor automático Cerrar interruptor automático

905

Administrador u operador

Establecer inhibición de cierre de interruptor Establecer inhibición de cierre de interruptor

910

Administrador u operador

Abrir interruptor automático

Para abrir el interruptor automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

904

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

10

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

NOTA: Tras utilizar el comando de apertura de interruptor automático, compruebe que el interruptor automático está abierto en el registro 32001.

Cerrar interruptor automático

Para cerrar el interruptor automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

905

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

10

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

NOTA: Tras utilizar el comando de cierre de interruptor automático, compruebe que el interruptor automático está cerrado en el registro 32001.

Establecer inhibición de cierre de interruptor

Para habilitar o inhibir el comando de cierre del interruptor automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

910

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

13

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43 - 0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

0-1

Cierre de interruptor inhibido por comunicación:

  • 0 = Habilitar comando de cierre

  • 1 = Inhibir comando de cierre

0x1F46

8007

INT16U

1

Origen del comando:

  • 1 = Comando de habilitar o inhibir el cierre del interruptor automático desde el controlador remoto utilizando la red de comunicación

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.