Descripción
Comunicación Modbus
La opción de comunicación Modbus permite a los interruptores automáticos de baja tensión de Schneider Electric conectarse a un supervisor o a cualquier otro dispositivo con un canal de comunicación maestro Modbus.
La opción de comunicación Modbus está disponible para los interruptores automáticos MasterPact MTZ con unidad de control y el módulo de puerto ULP.MicroLogic X
Los interruptores automáticos MasterPact MTZ se pueden conectar:
-
a una red de línea serie RS-485 con protocolo Modbus usando la interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático con número de referencia LV434000.
-
a una red Ethernet con protocolo Modbus TCP/IP usando interfaces dedicadas como:
-
la interfaz Ethernet externa IFE para un interruptor automático.
-
el servidor de panel Ethernet IFE.
-
la interfaz Ethernet integrada EIFE para el interruptor automático MasterPact MTZ seccionable.
-
Acceso a las funciones
La opción de comunicación Modbus proporciona acceso a muchas funciones, entre las que se incluyen:
-
lectura de datos de medida y diagnóstico
-
lectura de condiciones de estado y operaciones a distancia
-
transferencia de eventos con marca de tiempo
-
visualización de parámetros de protección
-
lectura de identificación y datos de configuración de interruptores automáticos
-
control a distancia del interruptor automático
-
ajuste y sincronización de hora
Esta lista depende de la composición de la unidad funcional inteligente (tipo de interruptor automático, tipo de unidad de control MicroLogic, módulo de aplicación IO, etc.) y de las funciones permitidas.
Convención
Las fases eléctricas descritas como fase 1, fase 2 y fase 3 cubren tanto el estándar IEC como el estándar UL, con la siguiente equivalencia:
|
Estándar IEC |
Estándar UL |
|---|---|
|
Fase 1 |
Fase a |
|
Fase 2 |
Fase b |
|
Fase 3 |
Fase c |