DOCA0105ES-09

Esquema con interruptores automáticos MasterPact MTZ

Descripción

La interfaz IFM se conecta al interruptor automático MasterPact MTZ a través de su módulo de puerto ULP.

Para obtener más información, consulte DOCA0093ENMasterPact ULP (Universal Logic Plug) System for ComPact and Circuit Breakers – User Guide.

Conexión ULP

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Todas las configuraciones de conexión requieren el cable RJ45 ULP.

Cuando no se utilice el segundo puerto RJ45 ULP, debe cerrarse con una terminación de línea ULP.

A

Cable RJ45 ULP

B

Terminación de línea ULP

Conexión de la interfaz IFM a un interruptor automático MasterPact MTZ

Conecte la interfaz IFM al módulo de puerto ULP de un interruptor automático MasterPact MTZ mediante el cable ULP.

A

Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

B

Terminación de línea ULP

C

Cable RJ45 ULP

D

Módulo de puerto ULP

E

Interruptor automático fijo MasterPact MTZ

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?