DOCA0105ES-09

Descripción del hardware

Descripción

FYI, this map is shared with EIFE User Guide and Masterpact MTZ Modbus guide.

A Dos puertos Ethernet RJ45

A1 apagado: 10 Mbps

Verde permanente: 100 Mbps

A2 verde fijo: conexión

Verde intermitente: actividad

B Botón de rearme de IP

C Etiqueta de identificación del dispositivo

D LED de estado del módulo

E LED de estado de la red

F ULP LED de estado

G Puerto ULP modo USB

H Código QR con información del producto

I Clip DIN

J Conexión a tierra

K CT interruptor de fin de carrera

L CE interruptor de fin de carrera

M CD interruptor de fin de carrera

N MAC ID

Para obtener más información sobre la instalación, consulte NVE23550 MasterPact MTZ EIFE – Embedded Ethernet Interface for One Drawout Circuit Breaker – Instruction Sheet.

Montaje

La interfaz EIFE está incorporada en el zócalo del interruptor automático MasterPact MTZ .

Alimentación de 24 V CC

La interfaz EIFE se alimenta mediante el módulo del puerto ULP.

Para obtener más información, consulte DOCA0093ENMasterPact ULP (Universal Logic Plug) System for ComPact and Circuit Breakers – User Guide.

Se recomienda utilizar una alimentación de clase 2 o una corriente limitada/tensión limitada reconocida y listada por UL con 24 V CC y 3 A como máximo.

NOTA: Para la conexión de una fuente de alimentación de 24 V CC, utilice únicamente conductores de cobre.

TBC by Ravindra: the EIFE is not connected to the 24 Vdc power supply, but to a dedicated cable connected on the ULP port

Conexión Ethernet

LED de estado del módulo

El LED de dos colores de estado del módulo indica el estado de la interfaz EIFE.

Indicación LED

Descripción del estado

Acción

OFF

Sin alimentación

Ninguno

Verde fijo

Interfaz EIFE operativa

Ninguno

Verde intermitente (250 ms ON, 250 ms OFF)

La página web de control oculto está disponible

Ninguno

Verde intermitente (500 ms ON, 500 ms OFF)

El firmware de la interfaz EIFE está dañado

Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con el equipo local de asistencia de Schneider Electric.

Rojo intermitente (500 ms ON, 500 ms OFF)

La interfaz EIFE se encuentra en modo degradado

Sustituya el módulo ULP en la siguiente operación de mantenimiento.

Rojo fijo

La interfaz EIFE está fuera de servicio

Ninguno

Rojo/verde intermitente (1 s verde, 1 s rojo)

Actualización de Firmware en curso

Ninguno

Rojo/verde intermitente (250 ms verde, 250 ms rojo)

Prueba autodiagnóstica en curso

Ninguno

LED de estado de la red

El LED de dos colores del estado de la red indica el estado de la red Ethernet.

Indicación LED

Descripción del estado

OFF

Sin alimentación ni dirección IP

Verde fijo

Dirección IP válida

Rojo fijo

Dirección IP duplicada

Rojo/verde intermitente (250 ms verde, 250 ms rojo)

Prueba autodiagnóstica en curso

Ámbar fijo

Error detectado en la configuración de IP

ULP Status LED

El ULP status LED amarillo describe el modo del módulo ULP.

ULP LED

Modo

Acción

Nominal

Ninguna

Conflicto

Extraiga el módulo ULP adicional

Degradado

Sustituya la interfaz EIFE en la siguiente operación de mantenimiento

Test

Ninguna

Discrepancia del firmware no crítica

Use el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y siga las acciones recomendadas.

Discrepancia del hardware no crítica

Discrepancia de configuración

Instale las funciones que faltan

Discrepancia del firmware crítica

Use el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y siga las acciones recomendadas

Discrepancia del hardware crítica

Parada

Sustituya la interfaz EIFE

Apagado

Revise la fuente de alimentación

Dirección Modbus

La interfaz EIFE acepta la dirección Modbus de la IMU a la que está conectada.

La dirección Modbus es 255 y no se puede cambiar.

Modo de comando intrusivo

El modo de comando intrusivo EIFE se puede configurar con el software EcoStruxure Power Commission. Este software puede activar o desactivar el envío de comandos de control remoto a través de la red Ethernet a la interfaz EIFE, y a los demás módulos de la IMU conectada.

  • Si el modo de comando intrusivo está bloqueado, los comandos de control remoto están desactivados.

  • Si el modo de comando intrusivo está desbloqueado (ajuste de fábrica), los comandos de control remoto están activados.

NOTA: El único comando de control remoto que siempre está activado es el comando Establecer hora absoluta, independientemente del modo de comando intrusivo.

Botón Reset

Cuando se pulsa el botón de restablecimiento entre 1 y 5 segundos, se fuerza al modo de adquisición de IP a establecer el ajuste predeterminado de fábrica (DHCP).

Contactos de posición del zócalo

Para identificar la posición del zócalo del interruptor automático, la interfaz EIFE tiene tres fines de carrera.

Fin de carrera

Descripción

CE

Contacto de posición de zócalo conectado

CD

Contacto de posición de zócalo desconectado

CT

Contacto de posición de prueba del zócalo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.