DOCA0105ES-09

Ajustes de protección

Ajustes de protección de neutro activos

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0xAFC8

45001

L

INT16U

0-1

Modo de protección de neutro

  • 0 = desactivado

  • 1 = Activado (disparo)

0xAFC9

45002

L

INT16U

0-3

Tipo de protección del neutro

  • 0 = desactivado

  • 1 = protección del neutro media

  • 2 = protección del neutro completa

  • 3 = protección del neutro sobredimensionada

Configuración de protección contra sobrecorriente de largo retardo activa

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0xAFDE

45023

L

INT16U

0-1

Modo de protección contra sobrecorriente de largo retardo

  • 0 = desactivado

  • 1 = Activado (disparo)

0xAFDF

45024

L

INT16U

1

Curva de protección contra sobrecorriente de largo retardo

  • 1 = Tiempo inverso (I2t = Activado)

0xAFE0-0xAFE1

45025-45026

L

A

FLOAT32

Umbral de protección de largo retardo sobre corriente

0xAFE2-0xAFE3

45027-45028

L

s

FLOAT32

Temporización de protección de largo retardo sobre corriente

Configuración de protección contra sobrecorriente de corto retardo activa

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0xAFE8

45033

L

INT16U

0-1

Modo de protección contra sobrecorriente de corto retardo

  • 0 = desactivado

  • 1 = Activado (disparo)

0xAFE9

45034

L

INT16U

0-1

Curva de protección contra sobrecorriente de corto retardo

  • 0 = Tiempo definido (I2t = Desactivado)

  • 1 = Tiempo inverso (I2t = Activado)

0xAFEA–0xAFEB

45035-45036

L

FLOAT32

Coeficiente del umbral de protección de corto retardo sobre corriente

0xAFEC–0xAFED

45037-45038

L

s

FLOAT32

Temporización de protección de corto retardo sobre corriente

Configuración de protección instantánea activa

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0xAFF2

45043

L

INT16U

0-1

Modo de protección instantánea sobrecorriente

  • 0 = desactivado

  • 1 = Activado (disparo)

0xAFF3

45044

L

INT16U

0-1

Modo de temporización de protección instantánea sobre corriente:

  • 0 = Estándar

  • 1 = Rápido

0xAFF4–0xAFF5

45045-45046

L

FLOAT32

Coeficiente del umbral de protección instantánea sobre corriente

Configuración de protección de defecto a tierra activa

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0xAFFA

45051

L

INT16U

0-1

Modo de protección de defecto a tierra

  • 0 = desactivado

  • 1 = Activado (disparo)

0xAFFB

45052

L

INT16U

0-1

Curva de protección de defecto a tierra

  • 0 = Tiempo definido (I2t = Desactivado)

  • 1 = Tiempo inverso (I2t = Activado)

0xAFFC–0xAFFD

45053-45054

L

A

FLOAT32

Límite superior del coeficiente del

0xAFFE–0xAFFF

45055-45056

L

s

FLOAT32

Límite superior de temporización de

Configuración de protección de diferencial activa

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0xB004

45061

L

INT16U

0-1

Modo de protección de diferencial

  • 0 = desactivado

  • 1 = activado

0xB005

45062

L

Reservado

0xB006–0xB007

45063-45064

L

A

FLOAT32

Umbral de protección de diferencial

0xB008–0xB009

45065-45066

L

s

FLOAT32

0,06; 0,15; 0,23; 0,35; 0,80

Temporización de protección de diferencial

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.