Valores de demanda de medidas en tiempo real
Valores de demanda de corriente
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7D9B-0x7D9C |
32156-32157 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Valor de la demanda de corriente en fase 1: I1 Dmd |
|
0x7D9D-0x7D9E |
32158-32159 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Valor de la demanda de corriente en fase 2: I2 Dmd |
|
0x7D9F-0x7DA0 |
32160-32161 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Valor de la demanda de corriente en fase 3: I3 Dmd |
|
0x7DA1-0x7DA2 |
32162-32163 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Valor de la demanda de corriente en el neutro: IN Dmd(1) |
|
(1) Valor disponible cuando el registro de tipo de sistema devuelve 30 o 41. |
||||||
Valores de demanda de energía
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7DA3-0x7DA4 |
32164-32165 |
L |
E |
FLOAT32 |
– |
Demanda de potencia activa total: P Dmd |
|
0x7DA5-0x7DA6 |
32166-32167 |
L |
VAR |
FLOAT32 |
– |
Demanda de potencia reactiva total: Q Dmd |
|
0x7DA7-0x7DA8 |
32168-32169 |
L |
VA |
FLOAT32 |
– |
Demanda de potencia aparente total: S Dmd |